Xilinx 精选产品和方案
 

安富利創新方案推動多功能機器人為工業自動化與智慧未來賦能


在科技的前沿,多功能機器人(Polyfunctional Robots)正逐漸成為工業和生活場景中的關鍵力量。


這些機器人不僅能夠執行多項任務,而且正在逐步取代那些只能執行單一任務的特定機器人,從而提高效率和投資報酬率(ROI)。根據Gartner預測,到2030年,80%的人類將每天與智慧機器人互動,而目前這一比例還不到10%。

在機器人構造系統中,馬達是機器人執行系統的關鍵部件,負責機器人的移動與控制,甚至能進行非常複雜的醫療手術等操作。機器人選用的馬達及其驅動方案,在很大程度上決定了機器人的精度、速度、扭矩以及其他重要的性能屬性。



多功能機器人需要執行多種複合型任務,因此要求其具備優秀的能效水平以確保足夠的工作時長;同時又需要在不同任務之間無縫切換,就要求機器人有更高的智能化水平;機器人還不能因為任務繁多而設計得體型過於龐大,這就要求它具有更好的集成水平。與這些相契合的是,作為機器人執行系統能力核心的馬達驅動技術,也需要在高能效、智慧化和整合化方面表現出色。




由此可見,採用卓越的馬達驅動解決方案,對於多功能機器人發揮出色性能和解決任務能力至關重要。安富利在馬達驅動領域擁有優秀的方案和豐富的最佳實踐,能夠為客戶提供裝置供應、整合設計能力、產品創新與研發以及客製化服務,幫助他們快速開發和部署馬達驅動與控制等相關產品。安富利在馬達控制解決方案和機器人系統整體性能提升等方面,擁有許多優秀的解決方案:



01- 實現可靠和高效率的馬達控制

在工業和物聯網市場需要更安全、更有效率的馬達控制解決方案,得以在系統中保持高準確性和可靠性。安富利提供的 RT1021 伺服馬達控制方案採用恩智浦先進的 Arm® Cortex®-M7 核心處理器,提供高CPU效能和即時反應。用 RT1021 伺服電機控制搭配磁性編碼器 RAMK060 的伺服電機,可以檢測機械臂的位置,並將機械角位置轉換為高精準度的電信號,非常適用於高性能應用場景。



02- 配有FOC演算法的伺服馬達控制

伺服馬達控制器提供馬達軸精確的角度定位,在智慧生產上扮演著非常重要的角色。安富利提供的 STM32 伺服馬達控制器解決方案具備 FOC 演算法,可實現高效率、高可靠性和低雜訊的伺服位置控制。



03- 由FPGA邏輯實現馬達控制

安富利發布的完整平台包括了編碼器和 FPGA 實現的無感測器磁場定向向量控制,效率高、精度高,響應速度快,馬達控制可以完全由 FPGA 邏輯實現。


04- 馬達驅動與自主移動機器人 / 感測器網路默契配合

安富利在自主移動機器人(AMR)設計中,透過同步定位和地圖建構(SLAM)演算法,使用感測器資料創建機器人周圍環境的地圖。感測器網路透過視覺、光和聲音感測器,進行障礙物偵測和避障,以確保正確的方向和安全。在這些過程中,馬達驅動系統與感測網路的辨識、判斷和決策反應等環節完美配合,從而更好地實現對AMR機器人運動和速度的監控和控制。



05- 工具與平台整合顯著提升機器人性能

安富利將Ultra 96​​-V2與官方的ROS(機器人作業系統)標準平台機器人TurtleBot3整合在一起。 TurtleBot3的核心技術是SLAM(同步定位與建圖技術)、導航和操控,非常適合用於自主安全機器人或家庭服務機器人的應用。安富利的Ultra 96​​-V2使用AMD SDSoC和Vivado HLS工具,在AMD可程式邏輯中加速SLAM演算法的運算密集部分,透過硬體加速器的ROS抽象層進行存取。 Ultra 96​​-V2與TurtleBot3整合在一起,可顯著提升機器人性能。



整體來說,• 高能效、智慧化與整合化 是馬達驅動技術的創新之道。安富利在這一領域致力於不斷提升其技術和服務水平,推動多功能機器人的發展和應用,為工業自動化和智慧未來賦能。隨著科技的不斷進步,我們有理由相信,多功能機器人將在未來的工業和生活中發揮更重要的作用。




閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2025 Avnet, Inc. All rights reserved.