Xilinx 精选产品和方案
 

借助第二代 AMD Versal Premium 系列滿足測試儀器需求



下一代儀器設備(如示波器、分析儀、訊號源和產生器)支援跨不同類型端點的主機至裝置、裝置至主機以及對等通訊。考慮到連接水平,就需要 PCIe® 背板上的高 I/O 頻寬來支援增加的通道頻寬和通道數量。由於測試人員青睞更多通道和更高取樣​​率,因此需要更高的 DSP 運算密度。這些需求推動了對更高記憶體頻寬的需求,從而支援 DDR、LPDDR5X 和 LPCAMM 等不同類型的記憶體裝置。


第二代 AMD Versal Premium 系列裝置透過升級的收發器、高記憶體頻寬和多協定收發器支持,能夠滿足這些新一代儀器需求。第二代 Versal Premium 系列裝置能提供業界首款採用 PCIe Gen6 和 CXL® 3.1。整合塊的自適應 SoC 和 FPGA。這些高吞吐量 PCIe 和 CXL 介面可滿足儀器儀表解決方案對資料傳輸的嚴苛需求。

亮 點


增強的收發器功能

• 收發器支援從 1.25G 到 128 Gb/s 線速的廣泛協定覆蓋*

• 第二代 Versal Premium 系列 2VP3602 裝置提供明顯高於市場上同類產品的總收發器頻寬

• RZ 和 PAM4 編碼,效率至高可達 7pJ/bit,其中 NRZ 速率從 1.15 GB 至 56 GB,
  PAM4 速率從 56G 至 128G


高吞吐量 PCIe 與 DMA 頻寬

• 支援 2 個 PCIe Gen6x8 控制器,具有端點、根端口和對等模式*

• 硬體 DMA 引擎提供至高 128 GB/s 的傳輸吞吐量*

• CPM 的 GT-Direct 模式可繞過 PCIe 的整合區塊,實現直接收發器架構訪問


高 DSP 與邏輯比率

• 可擴充元件系列,LUT 容量從 60 萬個 LUT 到 150 萬個 LUT 不等

• 第二代 Versal Premium 系列裝置的更高 DSP 功能可實現更多的資料處理——
DSP 與邏輯比率較之上一代 Versal Premium 系列裝置高出 1.2-1.9 倍1


記憶體功能

• 第二代 Versal Premium 系列支援更快速的 LPDDR5X 記憶體連接性(至高 8533 Mb/s)2


--- *初步數據,可能會有所變動。(VER-063) ---


主要優勢

目標應用


示波器、分析儀、訊號源和生成器

儀器設備由示波器、分析儀、訊號源和生成器組成。新一代示波器和分析儀需要大量的記憶體和 I/O 頻寬,以用於連接資料擷取和 DAC。下一代設備需要支援即將推出的基於 PAM4 的 JESD204D 標準。在這些更高的取樣率下,對 DSP 功能的需求也更高。


第二代 Versal Premium 系列能以以下功能特性滿足下一代儀器需求:

• 收發器線速至高 128 GB*

• 利用 LPDDR5X-8533 支援至高 273 GB/s 的外部記憶體頻寬

• 支援 PCIe Gen6 整合接口,實現與儀器背板的高吞吐量連接

• 較高的 DSP 與邏輯比率,與第一代元件相比,DSP 功能顯著提升1

• 裝置能夠連接 CXL 記憶體擴充模組,可獲得比單獨採用 LPDDR5X 記憶體介面
  更高的記憶體頻寬


--- *初步數據,可能會有所變動。(VER-063) ---


儀器應用




功能特性





下一步

如需了解有關第二代 Versal Premium 系列裝置的更多信息,請造訪產品專區。



1. 截至 2024 年 7 月,根據 AMD 內部分析,第二代 AMD Versal Premium 系列裝置與前一代 Versal Premium 系列裝置進行比較。實際 DSP 與邏輯比率將根據系統配置和其它因素有所不同。 (VER-061)

2. 截至 2024 年 7 月,根據 AMD 內部分析,第二代 Versal Premium 系列裝置 DDR/LPDDR 記憶體介面規格與同類裝置進行比較。實際性能將根據系統配置和其他因素有所不同。 (VER-058)




閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2025 Avnet, Inc. All rights reserved.