Xilinx 精选产品和方案
 

借助第二代 AMD Versal Premium 系列满足测试仪器需求



下一代仪器设备(如示波器、分析仪、信号源和生成器)支持跨不同类型端点的主机至器件、器件至主机以及对等通信。考虑到连接水平,就需要 PCIe® 背板上的高 I/O 带宽来支持增加的通道带宽和通道数量。由于测试人员青睐于更多通道和更高采样率,因此就需要更高的 DSP 计算密度。这些需求推动了对更高存储器带宽的需求,从而支持 DDR、LPDDR5X 和 LPCAMM 等不同类型的存储器器件。


第二代 AMD Versal Premium 系列器件通过升级的收发器、高存储器带宽和多协议收发器支持,能够满足这些下一代仪器需求。第二代 Versal Premium 系列器件能提供业界首款采用 PCIe Gen6 和 CXL® 3.1。集成块的自适应 SoC 和 FPGA。这些高吞吐量 PCIe 和 CXL 接口可满足仪器仪表解决方案对数据传输的严苛需求。

亮 点


增强的收发器功能

• 收发器支持从 1.25G 到 128 Gb/s 线速的广泛协议覆盖*

• 第二代 Versal Premium 系列 2VP3602 器件提供明显高于市场同类产品的总收发器带宽

• RZ 和 PAM4 编码,效率至高可达 7pJ/bit,其中 NRZ 速率从 1.15 GB 至 56 GB,
  PAM4 速率从 56G 至 128G


高吞吐量 PCIe 与 DMA 带宽

• 支持 2 个 PCIe Gen6x8 控制器,具有端点、根端口和对等模式*

• 硬 DMA 引擎提供至高 128 GB/s 的传输吞吐量*

• CPM 的 GT-Direct 模式可绕过 PCIe 的集成块,实现直接收发器架构访问


高 DSP 与逻辑比率

• 可扩展器件系列,LUT 容量从 60 万个 LUT 到 150 万个 LUT 不等

• 第二代 Versal Premium 系列器件的更高 DSP 功能可实现更多的数据处理——
DSP 与逻辑比率较之上一代 Versal Premium 系列器件高出 1.2-1.9 倍1


存储器功能

• 第二代 Versal Premium 系列支持更快速的 LPDDR5X 存储器连接性(至高 8533 Mb/s)2


--- *初步数据,可能会发生变化。(VER-063) ---


主要优势

目标应用


示波器、分析仪、信号源和生成器

仪器设备由示波器、分析仪、信号源和生成器组成。下一代示波器和分析仪需要大量的存储器和 I/O 带宽,以用于连接数据采集和 DAC。下一代设备需要支持即将推出的基于 PAM4 的 JESD204D 标准。在这些更高的采样率下,对 DSP 功能的需求也更高。


第二代 Versal Premium 系列能凭借以下功能特性满足下一代仪器需求:

• 收发器线速至高 128 GB*

• 利用 LPDDR5X-8533 支持至高 273 GB/s 的外部存储器带宽

• 支持 PCIe Gen6 集成接口,实现与仪器背板的高吞吐量连接

• 更高的 DSP 与逻辑比率,与第一代器件相比,DSP 功能显著提升1

• 器件能够连接 CXL 存储器扩展模块,从而获得比单独采用 LPDDR5X 存储器接口
  更高的存储器带宽


--- *初步数据,可能会发生变化。(VER-063) ---


仪器应用




功能特性





下一步

如需了解有关第二代 Versal Premium 系列器件的更多信息,敬请访问产品专区。



1. 截至 2024 年 7 月,根据 AMD 内部分析,第二代 AMD Versal Premium 系列器件与前一代 Versal Premium 系列器件进行比较。实际 DSP 与逻辑比率将根据系统配置和其它因素有所不同。(VER-061)

2. 截至 2024 年 7 月,根据 AMD 内部分析,第二代 Versal Premium 系列器件 DDR/LPDDR 内存接口规范与同类器件进行比较。实际性能将根据系统配置和其他因素有所不同。(VER-058)




阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2025 Avnet, Inc. All rights reserved.