Xilinx 精选产品和方案
 

AMD 擴展 Alveo 產品群組,推出全球極快的纖薄尺寸電子交易加速卡


— AMD Alveo UL3422 加速卡為高頻交易員在爭奪最快交易執行的競爭中提供了優勢,同時降低了進入門檻 —


2024 年10 月14 日,加州聖克拉拉— AMD(超威,納斯達克股票代碼:AMD)今日宣布推出AMD Alveo™ UL3422 加速卡,這是其創紀錄的加速卡系列1的最新成員,專為超低時延電子交易應用而設計。 AMD Alveo UL3422 為交易商、做市商和金融機構提供了一款針對機架空間和成本進行優化的纖薄型加速卡,旨在快速部署到各種服務器中。

Alveo UL3422 加速卡由 AMD Virtex™ UltraScale+™ FPGA 提供支持,其採用新穎的收發器架構,具備硬化且經過優化的網絡連接核,專為高速交易定制打造。它可實現超低時延交易執行,達到低於 3 奈秒的 FPGA 收發器時延和突破性的“tick-to-trade”性能,這是標準現成 FPGA 無法實現的1。

「在競爭日益激烈的高速交易領域,速度是終極優勢。Alveo UL3422 卡提供了更低成本的切入點,同時仍可提供尖端的時延性能,使其能夠為希望在超低時延交易領域保持競爭力的各種規模的公司所採用。 」

— Yousef Khalilollahi
AMD 公司副總裁兼自適應運算事業部總經理


新款纖薄尺寸規格,實現具性價比的部署

Alveo UL3422 加速卡採用纖薄的全高、半長( FHHL )尺寸規格封裝,旨在適用於各種伺服器和共置交換資料中心。

與前代產品相比,Alveo UL3422 加速卡減少了連接埠密度、板載記憶體和連接選項,但仍採用相同的 AMD Virtex UltraScale+ VU2P FPGA 來實現超低時延。

因此,Alveo UL3422 以現有 Alveo UL3524 加速卡一半的尺寸提供了同等性能,後者保持著當前 STAC-T0 基準測試 tick-to-trade 性能世界紀錄1。Alveo UL3422 纖薄的全高半長尺寸規格令金融機構能夠具有性價比地優化計算密度和機架空間。


生態系解決方案與快速交易路徑

Alveo UL3422 加速卡旨在透過利用可用的基礎設施生態系統解決方案和參考設計來實現快速部署,從而為交易開發人員提供快速完成設計並投入市場所需的優勢。

其由不斷壯大的生態系統合作夥伴解決方案網路提供支持,這些解決方案提供 IP 和開發框架,以實現交易解決方案的快速實施。


• Exegy

Exegy 是一家端到端前台交易解決方案提供商,透過其開發框架( nxFramework )支援 AMD Alveo UL3422 卡。 nxFramework 是一種硬體和軟體開發環境,旨在為金融業高效建構和維護超低延遲 FPGA 應用。


• Hypertec

Hypertec 是一家針對金融服務業的硬體、雲端和加值解決方案供應商,與 AMD 密切合作。該公司的 HF X410R-G6 伺服器經過認證,可支援 Alveo UL3422 加速卡,使其成為首款針對此卡進行全面優化的 1U 伺服器。


• Xelera Technologies

Xelera Technologies 是一家針對高速網路技術和機器學習( ML )應用的軟體供應商, 與 AMD 合作協助應對高頻交易中機器學習演算法的延遲缺陷。透過 Xelera Silva,使用者可以利用即時的、基於機器學習的交易決策,同時還能使用 XGBoost、LightGBM、CatBoost 以及其他進階模型。


Alveo UL3422 採用 AMD Vivado™ 設計套件支援傳統 FPGA 流程,並附帶一套參考設計和效能基準,使 FPGA 設計人員能夠快速探索關鍵指標並根據規範制定客製化交易策略。

AMD 也為開發人員提供了開源且受到社群支援的 FINN 開發框架,讓低時延 AI 模型能夠部署到高效能交易系統。FINN 專案採用 PyTorch 和神經網路量化技術,旨在縮小 AI 模型尺寸的同時保持準確性。 FINN 編譯器可產生能與 AMD FPGA 共同使用的量化神經網路 (QNN) 硬體 IP 區塊。

AMD Alveo UL3422 加速卡目前已上市,針對全球金融服務客戶量產出貨。



欲購買該產品

• 請在後台回覆“Alveo UL3422購買”,取得聯絡方式。


1. 2024 年AMD 可操作時延世界紀錄基於AMD 和Exegy 委託Strategic Technology Analysis Center, LLC (STAC®) 於2024 年4 月進行的第三方測試,使用STAC-T0 基準測試搭載AMD Virtex Ultrascale+ VU2P FPGA 的AMD Alveo UL3524 加速卡,在搭載AMD EPYC 7313 處理器的Dell PowerEdge R7525 伺服器上執行 Exegy nxFramework 和 Exegy nxTCP-UDP-10g-ULL IP 核心。完整 STAC 報告請參閱 https://stacresearch.com/news/AMD240422。

AMD 保持先前的延時世界紀錄(2020 年):https://www.stacresearch.com/news/XLX200514。基於相同的矽片和產品特性,Alveo UL3524 加速卡的規定結果已外推至 AMD Alveo UL3422 卡。(ALV-20)。



閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2024 Avnet, Inc. All rights reserved.