Xilinx 精选产品和方案
 

白皮书 | 利用成本优化型 FPGA 和自适应 SoC 释放创新潜能


随着物联网( IoT )、机器视觉和 AI 等创新技术进入边缘计算领域,开发者需要更灵活、节能和低成本的全新架构。本电子书介绍了 FPGA、自适应 SoC、ASIC 和其他标准处理器之间的区别,旨在帮助创新者确定最适合自身应用的方案。

本电子书主要侧重于为读者介绍成本优化型 FPGA 和自适应 SoC 技术,说明这些技术如何在不降低性能或效率的前提下,为硬件设计提供软件编程能力带来的灵活性优势。

本电子书还探索了 AMD 成本优化型器件的未来发展,介绍了 AMD 对于低密度和中端 FPGA 成本优化型产品组合( COP )的长期承诺,以及该产品组合如何有助于为几乎所有应用提供可编程逻辑的优势。

本文仅选取部分内容分享,欲获取完整版电子书,请至文末进行下载


AMD 成本优化型 FPGA 产品组合

成本优化,高 I/O,低功耗

长久以来,FPGA 都用于前沿应用,能够实现比传统架构更高的性能和效率。凭借灵活性优势,FPGA 还可用于许多中低端应用,如工业控制器、I/O 扩展、板卡管理与控制、医疗监护设备等。

AMD 致力于 FPGA 的发展。成本优化型产品组合提供了广泛的可编程逻辑产品,可满足多种应用的需求。成千上万的开发者依靠 AMD 成本优化型产品组合实现灵活的设计、更高的性能和更出色的能效。

成本优化型产品组合涵盖多个 FPGA 和自适应 SoC 系列,以及 45 nm 到 16 nm 的多种制程工艺,还包括部分 AMD Zynq™ 7000 FPGA 器件,如 AMD Zynq™ Z7010 FPGA。


AMD Spartan UltraScale+ FPGA 系列

高 I/O、低功耗、具有安全功能的成本优化型 FPGA

AMD Spartan UltraScale+ FPGA 系列是 AMD FPGA 产品组合的最新成员。Spartan FPGA 系列素来的强项就是为空间、功耗和成本受限的应用提供高效、灵活的可编程逻辑。首批 Spartan 器件于 1998 年开发,2000 年出货,多年来在诸多突破性应用中发挥了重要作用,包括太空任务在内。

AMD 深知,市场和应用需求会随着时间的推移而发生变化。20 多年来,Spartan 系列的进步和创新步伐从未停滞。最新推出的 Spartan UltraScale+ 系列具有比以往更强大的功能。

Spartan UltraScale+ 系列针对广泛的嵌入式应用而设计, 并实现了成本优化。它是安全、低功耗应用的理想之选,包括嵌入式视觉、工业物联网、工业网络、机器人技术、智慧城市、医疗、AI 在边缘计算领域的应用、安全通信、视频、广播等。



适用于人工智能和机器学习的 FPGA

FPGA 正在成为嵌入式应用与边缘计算 AI 的高性价比解决方案。FPGA 具有支持多种数据类型的灵活性,能够更好地适应各种应用的需求。此外,对于需要定制处理的边缘计算应用,可编程逻辑可利用应用特定的控制数据流和存储器层次结构提高能效。开发者需要获得一系列灵活的资源,这些资源应该能根据其应用所需的特定 AI 实现加以定制。

AMD 成本优化型 FPGA 产品组合具有许多优势,可以满足许多嵌入式和边缘计算应用在尺寸、成本和功耗限制方面的需求。



点击此处,获取完整版电子书《利用成本优化型 FPGA 和自适应 SoC 释放创新潜能》,在不降低性能或效率的前提下提升设计水准。



阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2024 Avnet, Inc. All rights reserved.