Xilinx 精选产品和方案
 

以第二代 AMD Versal Prime 系列推动广播与专业音视频发展


第二代 Versal™ Prime 系列自适应 SoC 是备受期待的 Zynq™ UltraScale+™ MPSoC 产品线的继任产品,该产品线已广泛应用于广播与专业音视频行业的设备中。第二代 Versal Prime 系列自适应 SoC 在视频相关指标中提供了至高 2 倍的性能1,充分释放创造力,是打造多通道 4K 和 8K 内容捕获、制作和分发设备的理想芯片平台。



伴随汽车智能化不断演进,数字座舱已发展为车辆与用户交互的关键入口。中科创达作为汽车座舱的创新领导企业,拥有深刻的智能座舱产业洞察与雄厚的技术实力,为整个行业树立起了标杆。双方合作的新一代舱泊一体数字座舱平台将采用 AMD 新一代汽车 APU,其拥有强大的计算性能与出色的图形计算能力,不仅能够处理繁杂的图形渲染,还将为车舱内各类智能应用提供强大算力,包括导航、娱乐、语音识别等。AMD 与中科创达携手合作,将中科创达丰富的智能座舱设计经验融合 AMD 产品的领先性能,将进一步提升数字座舱性能与智能化水平,为用户提供创新的沉浸式驾乘体验。

同时,中科创达将借助 AMD 芯片提供的高效计算能力,增强汽车座舱的超自然交互能力,为用户提供零层级交互体验,让用户的驾乘体验更加智能化、个性化,为数字座舱产业开启全新景象。

AMD 与中科创达在数字座舱领域的合作拥有广阔前景。双方将融合优势技术和资源,携手共同为汽车座舱的智能化发展助力,推动整个行业不断向前迈进。

亮点

可通过几乎任何类型的网络接收和传输媒体

• 支持12G-SDI、HDMI™ 2.1 和 DisplayPort™ 2.1 基带视频
• 从 1 Gb/s 到 100 Gb/s 以太网的 AV-over-IP
• 支持 Dante AV Ultra、IPMX、NDI 和 SMPTE ST 2110


适合每项任务的引擎

• 多核 Arm® Cortex®-A78 适用于需求严苛的软件工作负载
• Arm Mali™-G78 GPU 用于渲染 2D 和 3D 图形
• 可编程逻辑架构用于定制化、低时延、高吞吐量的实时视频处理和夹层编解码器


专用硬件加速和接口

• 专用视频编解码器单元( VCU )可同时对至高 4k60 4:4:4 12-bpcc 的视频流
  进行 AVC 或 HEVC 编码和解码;两个 VCU 组合可实现 8k30 HEVC 编码
• 通过 NVMe、PCIe®、UFS 和 USB 3.2 Gen 2 读取和写入存储介质
• 峰值存储器带宽为 136 GB/s,通过可编程片上网络( NoC )和
  四个 32位 LPDDR5X-8500 通道分配给整个可编程逻辑中的视频处理功能


目标应用



数字电影摄像机

第二代 Versal Prime 系列 XC2VM3654 自适应 SoC 搭载了 Arm Cortex-A78,是支持 8K 及更高分辨率的下一代数字电影摄像机设计的理想选择。高速收发器可轻松连接下一代多通道图像传感器。设计人员可以在可编程逻辑中实现定制的图像传感器处理( ISP )和视频处理流程。集成的广播级视频编解码器可用于生成 AVC 或 HEVC 代理视频流,同时进行高质量 RAW 视频的编码,压缩的音视频流可以直接存储至 NVMe 驱动器或通过以太网传输。此外,还可以通过集成的 Arm Mali-G78 GPU 实现直观的用户界面( UI )。






媒体录制和播放器

能够从 HDMI 2.1 提取高达 8k 的视频令第二代 Versal Prime 系列 XC2VM3654 自适应 SoC 成为新型专业监视器和录制器的核心,是最新生产型消费者( prosumer ) DLSR 和无反光镜相机的理想器件。通过在可编程逻辑中实现的夹层编解码器,可以实时编码和录制 AVID DNxHR、JPEG XS 或 RAW 等格式,而自适应 SoC 集成的 8k 嵌入式 DisplayPort ( eDP ) 输出则提供了引人注目的用户体验。随着 AV-over-IP 的普及,借助多个内置 MAC 还可以实现以 1 Gb/s 到 100 Gb/s 的以太网流式传输。





虚拟制作基础设施

得益于第二代 Versal Prime XC2VM3654 自适应 SoC,可以经由多个 HDMI 2.1 或 DisplayPort 2.1 端口接收来自专业 GPU 显卡的 8K 图形,以创建16K 或更大画布,通过 AV-over-IP 标准(如 SMPTE 2110 和 IPMX )在 LED 墙上显示,将图形与实时摄像头馈送混合,并通过 SMPTE ST 2059 确保全系统同步,所有这些功能都可以在单芯片中实现。



现场活动切换器和投影仪

将实时超高清摄像机馈送与预先录制的内容进行混合与融合,叠加图形,对投影到非平面上的视频进行实时扭曲和校正,通过 IP 将音视频流传送到多个同步的 LED 墙和多阵列扬声器系统——所有这些功能都可以通过单个第二代 Versal Prime 系列自适应 SoC 在新的实况转播切换器和投影仪中实现,以提供更加引人入胜的体验。


功能特点

特性亮点
第二代 Versal 自适应 SoC • 在单个芯片中集成 Arm Cortex-A78、专用外设和可编程逻辑
• 创建最适合应用需求的定制视频处理流程
• 以像素或行级别(而非帧级别)的时延处理视频
灵活的 I/O 和收发器,
运行速度至高 32 Gb/s
• 提取和传输多个端口的基带视频
• 支持 HDMI 2.1、DisplayPort 2.1 和 12G-SDI
• 通过 SLVS-EC 和 MIPI C/D-PHY 直接连接高分辨率传感器
至多四个 32 位
LPDDR5X-8500 内存控制器
• 提供 136 GB/s 的原始带宽
• 通过可编程 NoC 分配给整个设备的客户端
• 为多个 8k 视频通道创建帧缓存
实时压缩和解压缩 • 至多两个专用视频编解码器单元支持 AVC 和 HEVC @ 4k60 4:4:4 12bpcc
• 双 VCU 组合以实现 HEVC 编码 @ 8k30
• 在可编程逻辑中实现无损图像夹层编解码器
灵活的内容传输 • 以 10 Gb/s、25 Gb/s、50 Gb/s 或 100 Gb/s 的速度传输
  未压缩的 AV over IP
• 以 1 Gb/s、2.5 Gb/s、5 Gb/s、10 Gb/s、25 Gb/s、50 Gb/s
  或 100 Gb/s 的速度推流传输压缩的 AV over IP
• 构建支持 Dante AV Ultra、NDI、IPMX 和/或 SMPTE ST 2110 的产品



如欲了解更多

• 关于 AMD 第二代 Versal Prime 系列的信息,请点击此处



阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2024 Avnet, Inc. All rights reserved.