|
探索安全性與可靠性的未來
在當今科技快速發展的時代,汽車、醫療和工業市場對安全和可靠性的要求前所未有。在此背景下,我們誠摯邀請您參加即將舉辦的「AMD 功能安全專業研討會」活動,深入了解如何透過 AMD 先進的功能安全解決方案,簡化並加速產品認證流程。
我們的解決方案支援多項嚴格的功能性安全標準,包括汽車領域的 ISO 26262、工業與醫療的 IEC 61508、IEC 62061 和 ISO 13849 等等。借助經過認證的設計工具和方法,我們確保在滿足安全性要求的同時,提高產品的性能與市場響應速度。
在本次研討會中,您將了解到AMD 在 FPGA 和 SoC 產品上的獨特價值以及幾十年來在關鍵任務領域的成功經驗。我們的產品組合以高度的可配置性和低功耗的高性能著稱,能夠在單一設備中實現複雜系統的完整整合。我們將介紹如何利用隔離設計流程與驗證工具,確保不同功能區間之間的安全物理隔離,並最大限度地提升系統的可靠性。
無論您是業內專家,還是希望深入了解功能安全的技術人員,這將是一個難得的機會,共同探索如何將安全性與可靠性結合創新,推動行業的發展。期待您的參與,與我們一起走在科技前沿,共同迎接未來的挑戰與機會!

閱讀原文 |