|
探索安全性与可靠性的未来
在当今技术迅猛发展的时代,汽车、医疗和工业市场对安全和可靠性的要求前所未有。在此背景下,我们诚挚邀请您参加即将举办的“AMD 功能安全专业研讨会”活动,深入了解如何通过 AMD 先进的功能安全解决方案,简化和加速产品认证过程。
我们的解决方案支持多项严格的功能性安全标准,包括汽车领域的 ISO 26262、工业与医疗的 IEC 61508、IEC 62061 和 ISO 13849 等等。借助于经过认证的设计工具和方法,我们确保在满足安全性要求的同时,提高产品的性能与市场响应速度。
在本次研讨会中,您将了解到AMD 在 FPGA 和 SoC 产品上的独特价值以及几十年来在关键任务领域的成功经验。我们的产品组合以高度的可配置性和低功耗的高性能著称,能够在单一设备中实现复杂系统的完整集成。我们将介绍如何利用隔离设计流程与验证工具,确保不同功能区间之间的安全物理隔离,最大限度地提升系统的可靠性。
无论您是业内专家,还是希望深入了解功能安全的技术人员,这将是一个难得的机会,共同探索如何将安全性与可靠性结合创新,推动行业的发展。期待您的参与,与我们一起走在技术前沿,共同迎接未来的挑战与机遇!

阅读原文 |