Xilinx 精选产品和方案
 

利用自適應計算提高電機驅動控制與效率


電機無處不在,在電梯、扶梯、機器人驅動器/執行器、電動車、火車、醫療器械、航空系統、家用電器(如洗衣機和車庫門開啟器)等設備中都有它的身影。

許多工廠都有成百上千的電機,為驅動裝配線和其他設備的機器人提供動力。據估計,在全球工業部門的總用電量中,大約有 70% 與電機和電機驅動系統有關。如果能提高驅動的效率,哪怕僅有 1%,也會對運營成本和環境產生十分可觀的積極影響。




降低功耗、降低電機噪音、避免振動、預測正確的維護時間,以及儘早檢測出故障以避免故障實際發生都有著至關重要的意義,您可以利用OTA 更新來延長每一台電機的使用壽命。

----------------------------------------------------

AMD Kria™ 模組化系統 (SOM) 在電力驅動控制中發揮著重要作用。它們可以優化性能、提高電機工作效率,並提供更好的可擴展性和可靠性。自適應電機控制解決方案還能提高整合程度,從而減少組件數量並降低成本。

在本電子書中,您將了解到電機的發展演變,以及可以通過電機控制來處理的性能參數。我們還會介紹電機控制的概念及其不同的實現方法。除此之外,我們還會探索電機控制技術在提高車輛充電效率方面的應用。最後,我們將向您介紹 AMD 的一些尖端技術,並展示 AMD 的部分客戶如何在各種電機控制應用中運用這項技術。



獲取完整版文檔

請至文末掃描二維碼進行下載



本書目錄

• 電機及其發展簡介
• 什麼是電機控制
• 可通過電機控制來處理的參數
• EV 充電器中的電機控制方法
• 實現電機控制的不同方法
• 自適應方法是理想選擇
• 為什麼採用 AMD 技術進行電機控制
• 用於電機控制的KRIA™ K24 SOM 簡介
• 電機控制應用
• 更多資源

掃描二維碼獲取完整版文檔

* 按流程提交報名即表示您同意向 AMD 披露您的參會信息,因活動組織,以及 AMD 相應的內部管理和系統操作需要,您的信息將根據公佈的隱私政策進行處理。

** 由於現場會議室有限,所有會議申請將統一由 AMD 的工作人員進行調配,所以最終的會議時間安排將以郵件確認為準。我們將盡量按照您希望的時間段進行安排,如時間有調整還望理解。




閱讀原文
www.avnet.com/apac  
Copyright ©2024 Avnet, Inc. All rights reserved.