Xilinx 精选产品和方案
 

利用自适应计算提高电机驱动控制与效率


电机无处不在,在电梯、扶梯、机器人驱动器/执行器、电动车、火车、医疗器械、航空系统、家用电器(如洗衣机和车库门开启器)等设备中都有它的身影。

许多工厂都有成百上千的电机,为驱动装配线和其他设备的机器人提供动力。据估计,在全球工业部门的总用电量中,大约有 70% 与电机和电机驱动系统有关。如果能提高驱动的效率,哪怕仅有 1%,也会对运营成本和环境产生十分可观的积极影响。




降低功耗、降低电机噪音、避免振动、预测正确的维护时间,以及尽早检测出故障以避免故障实际发生都有着至关重要的意义,您可以利用OTA 更新来延长每一台电机的使用寿命。

----------------------------------------------------

AMD Kria™ 模块化系统 (SOM) 在电力驱动控制中发挥着重要作用。它们可以优化性能、提高电机工作效率,并提供更好的可扩展性和可靠性。自适应电机控制解决方案还能提高集成程度,从而减少组件数量并降低成本。

在本电子书中,您将了解到电机的发展演变,以及可以通过电机控制来处理的性能参数。我们还会介绍电机控制的概念及其不同的实现方法。除此之外,我们还会探索电机控制技术在提高车辆充电效率方面的应用。最后,我们将向您介绍 AMD 的一些尖端技术,并展示 AMD 的部分客户如何在各种电机控制应用中运用这项技术。



获取完整版文档

请至文末扫描二维码进行下载



本书目录

• 电机及其发展简介
• 什么是电机控制
• 可通过电机控制来处理的参数
• EV 充电器中的电机控制方法
• 实现电机控制的不同方法
• 自适应方法是理想选择
• 为什么采用 AMD 技术进行电机控制
• 用于电机控制的KRIA™ K24 SOM 简介
• 电机控制应用
• 更多资源

扫描二维码获取完整版文档

* 按流程提交报名即表示您同意向 AMD 披露您的参会信息,因活动组织,以及 AMD 相应的内部管理和系统操作需要,您的信息将根据公布的隐私政策进行处理。

** 由于现场会议室有限,所有会议申请将统一由 AMD 的工作人员进行调配,所以最终的会议时间安排将以邮件确认为准。我们将尽量按照您希望的时间段进行安排,如时间有调整还望理解。




阅读原文
www.avnet.com/apac  
Copyright ©2024 Avnet, Inc. All rights reserved.