Xilinx 精选产品和方案
 

“共贏 5G-A”,AMD 誠邀您蒞臨 MWC 上海展




時間:2024年6月26-28日
地點:上海新國際博覽中心| N2館 F120 展位


隨著我們逐漸進入 5G-A 的時代,通信服務提供商 (COSP) 不斷湧現新的機遇。視頻流、智慧城市和數據分析都是通信服務提供商可以利用其網絡規模和無線通信服務提供的創新用例,因此通信服務提供商需要功能更強大、可擴展且不會影響能效或成本的統一平台。

6月26日,2024世界通信展-上海站 (MWC Shanghai 2024) 上,AMD 將攜手我們的合作夥伴向您展示基於 AMD EPYC™ 處理器,以及 AMD 自適應 FPGA/SoC 器件的無線通信方案。AMD 誠摯地邀請您蒞臨我們的展台 (N2 館-F120 展位),了解 AMD 是如何助你開啟成功之門。



AMD 亮相 MWC 上海 - 2號館 F120 展位


AI 與 5G Advance 在 AMD 統一平台上的融合演示

下一代 5G Advance 和即將到來的 6G 無線通信系統需要更複雜的信號處理和創新的人工智能 (AI) 算法,以滿足嚴格的延遲和吞吐量要求。 AMD AI 引擎提供更節能、更多功能的處理器,能夠無縫地解決未來無線系統中的信號處理和 AI 需求。

該演示展示了 Low-PHY 8T8R 400MHz 無線電與基於 ResNet 的圖像分類器的集成,突出了 AMD 統一平台解決方案的潛力。



專為 5G 通訊設計的 Direct RF 收發器

基於AMD 成熟的16nm 技術,第三代RFSoC 是專為5G 通訊應用優化的單晶片方案,整合了直接射頻收發器和硬核化的數字前端(DFE),本演示將向您現場展示基於AMD RFSoC的Direct RF 收發器性能展示。

• 8 路 DAC,最高採樣率 10 Gsps
• 8 路 ADC,最高採樣率 2.95 Gsps, 最大可用頻寬 500MHz
• 2 路 ADC,最高採樣率 5.9 Gsps, 最大可用頻寬 500MHz
• 硬核化數字前端 (DFE),包括 DPD, CFR, DDC/DUC, Channel Filtering 等
  專為 5G 通訊設計的數位模組。



中興通訊 Turbo Core:打造高效 5G 核心網

中興通訊擁抱領先的硬體加速技術,提供開放、超高性能的 Turbo Core 解決方案,通過軟硬體協同,加速 5G 云網。同時,該方案可提升網絡性能、降低能耗,助力運營商打造綠色網絡。中興通訊與AMD 的合作,實現5G 核心網控制面性能顯著提升、單台服務器的功耗有效下降;引入基於FPGA/DPU 晶片的智能網卡,打造超高性能的U面轉發服務器;引入NEO 雲卡,構建以DPU 為中心的新型計算架構,實現虛擬化、網絡、存儲和安全的卸載與加速,提升系統整體性能;引入GPU 卡,則大幅提升了網絡媒體面處理效率,並提供了基於AI 的業務體驗。



愛瑞無線 5G 高性能基站方案

愛瑞無線依托自身 5G 基站系統的完整研發能力和大規模商用經驗, 基於 AMD 平台向業界提供低時延、高吞吐量、高性能的 5G 端到端解決方案。

• 基於 AMD EPYC™ 處理器的高性能 5G RAN 方案
• 5G L1 加速卡使用 AMD FPGA,加載物理層 FEC、Low-PHY、Fronthaul
  和定時同步等多個處理單元
• 搭載 AMD FPGA 的 O-RU 和前傳網關 (FHGW),滿足 option8/option7-2 等多種前傳制式



預約專家會議

1.聯繫您的 AMD 銷售代表幫您預留會議室及專家時間段,或者微信掃描下方二維碼
   填寫您的聯繫方式*,您希望預留的會議時段和話題。
2.請等待郵件確認您的會議安排**
3.由於會議室安排時間有限,還請您按照確認郵件的會議時間準時到達會議室。

掃描二維碼預約會議

* 按流程提交報名即表示您同意向 AMD 披露您的參會信息,因活動組織,以及 AMD 相應的內部管理和系統操作需要,您的信息將根據公佈的隱私政策進行處理。

** 由於現場會議室有限,所有會議申請將統一由 AMD 的工作人員進行調配,所以最終的會議時間安排將以郵件確認為準。我們將盡量按照您希望的時間段進行安排,如時間有調整還望理解。



AMD 展位在 N2 館 F120 展位 - 我們期待與您在展位上相會



閱讀原文
www.avnet.com/apac  
Copyright ©2024 Avnet, Inc. All rights reserved.