|
“共赢 5G-A”,AMD 诚邀您莅临 MWC 上海展

时间:2024年6月26-28日
地点:上海新国际博览中心| N2馆 F120 展位
随着我们逐渐进入 5G-A 的时代,通信服务提供商 (COSP) 不断涌现新的机遇。视频流、智慧城市和数据分析都是通信服务提供商可以利用其网络规模和无线通信服务提供的创新用例,因此通信服务提供商需要功能更强大、可扩展且不会影响能效或成本的统一平台。
6月26日,2024世界通信展-上海站 (MWC Shanghai 2024) 上,AMD 将携手我们的合作伙伴向您展示基于 AMD EPYC™ 处理器,以及 AMD 自适应 FPGA/SoC 器件的无线通信方案。AMD 诚挚地邀请您莅临我们的展台 (N2 馆-F120 展位),了解 AMD 是如何助你开启成功之门。
AMD 亮相 MWC 上海 - 2号馆 F120 展位
AI 与 5G Advance 在 AMD 统一平台上的融合演示
下一代 5G Advance 和即将到来的 6G 无线通信系统需要更复杂的信号处理和创新的人工智能 (AI) 算法,以满足严格的延迟和吞吐量要求。AMD AI 引擎提供更节能、更多功能的处理器,能够无缝地解决未来无线系统中的信号处理和 AI 需求。
该演示展示了 Low-PHY 8T8R 400MHz 无线电与基于 ResNet 的图像分类器的集成,突出了 AMD 统一平台解决方案的潜力。
专为 5G 通讯设计的 Direct RF 收发器
基于 AMD 成熟的 16nm 技术,第三代 RFSoC 是专为 5G 通讯应用优化的单芯片方案,集成了直接射频收发器和硬核化的数字前端 (DFE),本演示将向您现场展示基于 AMD RFSoC 的 Direct RF 收发器性能展示。
• 8 路 DAC,最高采样率 10 Gsps
• 8 路 ADC,最高采样率 2.95 Gsps, 最大可用带宽 500MHz
• 2 路 ADC,最高采样率 5.9 Gsps, 最大可用带宽 500MHz
• 硬核化数字前端 (DFE),包括 DPD, CFR, DDC/DUC, Channel Filtering 等
专为 5G 通讯设计的数字模块。
中兴通讯 Turbo Core:打造高效 5G 核心网
中兴通讯拥抱领先的硬件加速技术,提供开放、超高性能的 Turbo Core 解决方案,通过软硬件协同,加速 5G 云网。同时,该方案可提升网络性能、降低能耗,助力运营商打造绿色网络。中兴通讯与 AMD 的合作,实现 5G 核心网控制面性能显著提升、单台服务器的功耗有效下降;引入基于 FPGA/DPU 芯片的智能网卡,打造超高性能的U面转发服务器;引入 NEO 云卡,构建以 DPU 为中心的新型计算架构,实现虚拟化、网络、存储和安全的卸载与加速,提升系统整体性能;引入 GPU 卡,则大幅提升了网络媒体面处理效率,并提供了基于 AI 的业务体验。
爱瑞无线 5G 高性能基站方案
爱瑞无线依托自身 5G 基站系统的完整研发能力和大规模商用经验, 基于 AMD 平台向业界提供低时延、高吞吐量、高性能的 5G 端到端解决方案。
• 基于 AMD EPYC™ 处理器的高性能 5G RAN 方案
• 5G L1 加速卡使用 AMD FPGA,加载物理层 FEC、Low-PHY、Fronthaul
和定时同步等多个处理单元
• 搭载 AMD FPGA 的 O-RU 和前传网关 (FHGW),满足 option8/option7-2 等多种前传制式
预约专家会议
1.联系您的 AMD 销售代表帮您预留会议室及专家时间段,或者微信扫描下方二维码
填写您的联系方式*,您希望预留的会议时段和话题。
2.请等待邮件确认您的会议安排**
3.由于会议室安排时间有限,还请您按照确认邮件的会议时间准时到达会议室。
扫描二维码预约会议
 |
|
* 按流程提交报名即表示您同意向 AMD 披露您的参会信息,因活动组织,以及 AMD 相应的内部管理和系统操作需要,您的信息将根据公布的隐私政策进行处理。
** 由于现场会议室有限,所有会议申请将统一由 AMD 的工作人员进行调配,所以最终的会议时间安排将以邮件确认为准。我们将尽量按照您希望的时间段进行安排,如时间有调整还望理解。
AMD 展位在 N2 馆 F120 展位 - 我们期待与您在展位上相会
阅读原文 |