Xilinx 精选产品和方案
 

AMD 面向工业 AI 推出搭载集成 NPU 的锐龙嵌入式 8000 系列处理器






AMD 日前推出 Ryzen™(锐龙)嵌入式 8000 系列处理器,这是首款将基于 AMD XDNA™ 架构的 NPU 与传统 CPU 和 GPU 元件相结合的 AMD 嵌入式器件,面向工业人工智能( AI )应用对工作负载多功能性和灵活应变能力进行了优化。嵌入式解决方案工程师和开发人员可以利用处理能力和领先功能来实现各种工业 AI 应用,包括机器视觉、机器人与工业自动化。如今,AI 广泛应用于机器视觉应用中,以增强质量控制和检查流程。AI 还能助力机器人进行实时路线规划决策并适应动态环境。在工业自动化中,AI 处理有助于智能边缘设备在不依赖云端连接的情况下执行复杂的分析和决策。由此可以实现工业流程的实时监控、预测性维护和自主控制,从而提高运营效率并减少停机时间。



AMD 锐龙嵌入式 8000 处理器详解

AMD 嵌入式产品传统上利用 AMD Radeon™ 图形处理与 AMD CPU 相结合,其中 GPU 用于 AI 和工作负载加速。然而,对于下一代嵌入式设计,XDNA 架构及其强大的 AI 引擎在全新 AMD 锐龙嵌入式 8000 系列处理器上得到利用,用以增强 AI 性能。

借助这些资源,全处理器性能可扩展高至 39 TOPS,其中 NPU 可提供高至 16 TOPS 算力——这样强大的配置专门面向要求严苛的多样化工业计算工作负载。TOPS 的提升得益于 AMD 架构、NPU 中的 AMD XDNA、GPU 中的 AMD RDNA™ 3 和 CPU 中的“Zen 4”进行结合,这些架构共同优化了整体系统性能。

AMD 锐龙嵌入式 8000 系列处理器采用下一代 AMD “Zen 4” 4 纳米核心 CPU 架构,能提供多至 8 核心(16 线程)的强大 x86 CPU 算力。工艺节点的推进扩展了前代锐龙嵌入式系列器件实现的每瓦性能指标,从而在相当的功率范围内实现了 AI 处理。AMD 锐龙嵌入式 8000 系列处理器支持从 15W 到 54W 的可扩展热设计功耗( TDP )配置,在 AI 应用的工业计算效率方面向前迈进一大步。



先进的功能,开放的生态系统

借助 AMD RDNA 3,单个小型 AMD 锐龙嵌入式 8000 系列处理器可支持多至 4 个 4K 分辨率独立显示器,为流行的视频编解码器(包括 AV1、H.264 和 H.265)运用硬件解码和编码 。

其还提供了 20 条通道的片上 PCIe® Gen4,为专用加速器和其他附加组件提供了充足的 I/O 灵活性。AMD 锐龙嵌入式 8000 系列处理器还具备最新的双通道内存支持(DDR5 高至 5600MT/s),并支持纠错码( ECC ),可实现高效、可靠的内存传输。

这套强大的功能通过开放的买断式授权库和推理模型软件套件、以及软件开发套件( SDK )得以补充,从而优化和简化了开发与部署。该解决方案目前支持 Windows 操作系统。其还支持流行的 AI 框架,包括 PyTorch 和 TensorFlow,具备 HuggingFace 上提供的预训练模型。

AMD 正携手研华科技、华擎科技和 广积科技等嵌入式 ODM 展开合作,构建支持 AMD 锐龙嵌入式 8000 系列处理器的多元化创新平台生态系统。此外,AMD 锐龙嵌入式系列处理器还提供了更长的产品供货期,以支持长期的设计生命周期。

将 AMD XDNA 架构及其强大的 AI 引擎纳入 AMD 锐龙嵌入式指定产品标志这些应用迈入激动人心的新时代,在嵌入式领域不断开辟 AI 机遇。



进一步了解有关 AMD 锐龙嵌入式 8000 系列处理器更多内容,请访问产品页面。




阅读原文
www.avnet.com/apac  
Copyright ©2024 Avnet, Inc. All rights reserved.