Xilinx 精选产品和方案
 

AMD 亮相 MWC 2024



對於通訊服務供應商( CSP )而言,5G 無線接取網路( RAN )領域向開放和虛擬化網路的發展勢頭持續強勁。 其中大有裨益,包括能夠輕鬆建立、自訂和管理網絡,從而滿足不同需求。 與傳統 RAN 相比,基於 vRAN 和 OpenRAN 的系統還提供了通往雲端原生技術的途徑以及供應商靈活性。 因此,包括 AMD 在內的越來越多的行業領導者正在提供支援當今 5G 開放和虛擬專網的解決方案也就不足為奇了。

AMD 持續專注於電信產業未來,於 2 月 26 日至 28 日重返巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會,展示包括「5G 先進性」和「6G 與 AI」在內的眾多演示。 今年,AMD 也將攜手更多軟體和解決方案堆疊生態系統合作夥伴,在位於 2 號展廳 2M61 的 AMD 展位上共同展示解決方案



攜手三星展示 vRAN 領先地位

AMD 與三星在電信領域持續合作,此次共同帶來由 AMD EPYC™ 處理器提供支援的虛擬 RAN 解決方案。 此解決方案在近期三星和沃達豐進行的端到端呼叫中得到展示,它利用 AMD EPYC CPU 為三星 Open RAN 技術提供支援。 該產業代表各公司共同致力於為電信領域提供強化的 Open RAN 生態系統和高效能解決方案。
了解有關 AMD、三星和沃達豐合作的更多信息,請至此處。



壯大 Open RAN 應用

Parallel Wireless 是電信業的領先創新者,近期宣布其 GreenRAN 軟體平台現已全面無關 CPU( CPU Agnostic )。 在同一份新聞稿中,該公司還宣布與 AMD 展開合作,利用 AMD EPYC 8004 系列處理器變革其 Open RAN 解決方案,展示 Parallel Wireless 獨特的跨平台功能以及 AMD 的每瓦性能領先優勢。 AMD 在支援開放式、基於標準的解決方案方面擁有悠久歷史,並將繼續攜手關鍵生態系統合作夥伴一起支援採用 Open RAN 標準,以打造更多樣化的電信環境。



以 5G 和計算創新開闢電信領域新天地

愛立信與澳洲電信正採用第四代 AMD EPYC 處理器,為創新的 5G 核心網路功能提供能源效率與實現現代化。 愛立信表示,透過為愛立信的雲端原生基礎設施解決方案( CNIS )提供支持,並結合愛立信的分組核心網關和分組核心網控制器解決方案,AMD EPYC CPU 提供了高達 49% 的功耗下降。

Napatech 和 A5G 宣布推出一款針對 5G 網路的高效能、高能源效率邊緣運算平台。A5G-Napatech 平台由 AMD EPYC 8004 系列 CPU 提供支持,其專為滿足現代電信邊緣部署需求而設計,能提供高吞吐量和出色的能源效率。 此外,Napatech SmartNIC 基於 AMD Virtex UltraScale+ VU9P FPGA,可卸載 AMD EPYC CPU 資料流量,並令 A5G 分組核心網路能夠為邊緣運算應用提供領先能源效率和性價比。 另外,A5G Networks 今天也宣布利用第四代 AMD EPYC CPU 為 5G 核心網路使用者功能( UPF )帶來業界領先的 1.5 Tbps 吞吐量。 在 5G 網路頻寬需求不斷增長之時,這項重大成就提供了令人讚嘆的效能。

戴爾近期在 PowerEdge R7615 中引入了對 AMD EPYC 9654P 和 EPYC 9754 CPU 的支持,該產品將具備網路設備建置系統( NEBS )第 3 級認證,適合在嚴苛的電信環境中進行部署。 戴爾表示,PowerEdge R7615 能提供當今市場上極為密集的電信雲端核心網路解決方案,從而簡化了核心網路服務到雲端的部署;每台伺服器僅借助一個 AMD EPYC CPU 即可實現這一切。


值 AMD 籌備 MWC 2024 之際,AMD 也迎來了完成賽靈思收購兩週年。 隨著AMD 不斷提升其在電信和網路領域的領導地位,將其產品組合從面向5G 網路的處理器擴展到面向無線基礎設施的電信加速卡和自適應運算SoC,這項收購將繼續發揮巨大的 協同作用。


AMD 亮相 MWC 2024 - 2 號展廳 2M61 展位


• 將 5G 先進性與 6G AI 集於同一設備

5G 先進性和 6G 無線通訊系統需要在同一設備和 AI 引擎上實現密集的訊號處理和新穎的人工智慧( AI )演算法,以達到延遲和吞吐量要求。 該演示展示了 8T8R 400MHz 無線電的 low-PHY 功能與基於 ResNet 的影像分類器並行運作。


• AMD 自適應 5G vRAN

AMD 將與 SRS、VIAVI Solutions、SuperMicro 和 iCana 共同展示端對端 O-RAN 演示,將 AMD 晶片用於無線電和 vRAN。 SRS 已在針對電信應用進行最佳化的 SuperMicro IoT A+ AMD EPYC™ 8004 伺服器上實現了完整的軟體 vRAN 解決方案。 該無線電( O-RU )基於 Zynq RFSoC DFE 並採用 ZCU670 評估板和 iCana 的 RF 前端。 E2E 測試則由 VIAVI 提供,採用 TM500 網路測試儀用於 UE 模擬和 TeraVM 核心網模擬器 。


• 基於 EPYC 8004 系列處理器的 Parallel Wireless GreenRAN 5G


Parallel Wireless 在 AMD EPYC 8004 系列處理器上部署 GreenRAN 5G DU 軟體。 Parallel Wireless 部署透過使用 AMD EPYC 8004 系列實現完整 RAN 堆疊以及使用 AMD T2 電信加速卡作為 FEC 加速器,可實現輕鬆整合。 此解決方案展示包括 AMD EPYC 8004 系列能源效率,預計相對於現有解決方案效能提升高達 20-50%。



• 透過營運商讓 AI 變現

營運商需要加速其 5G 公共和專網的變現。 AI 提供了一條途徑,即部署豐富的加值服務和應用。 該演示展示了面向消費者、零售和智慧城市應用的多通道、即時動作和物件偵測及分類。


閱讀原文
www.avnet.com/apac  
Copyright ©2024 Avnet, Inc. All rights reserved.