Xilinx 精选产品和方案
 

AMD 亮相 ISE 2024:推進沉浸式、自適應與智慧音視訊


作者:Rob Green
AMD 專業影音、廣播與消費業務資深經理

專業音訊視訊、廣播和住宅市場正迅速採用沉浸式、自適應和智慧音訊視訊的先進技術。 由此愈發需要增強的頻寬、低時延視訊處理和壓縮功能,並能透過音訊和視訊品質改善和功能實現差異化。

在 ISE 2024 上,AMD 與我們的合作夥伴將展示了前沿的音訊和視訊處理、領先的AV-over-IP 標準(IPMX、NDI® 和Dante AV Ultra™)、機器學習應用以及基於FPGA 的先進SoC 平台上的全新介面IP。





DisplayPort™ 2.1

我們很高興展示業界領先的符合 VESA DisplayPort 2.1 標準的 FPGA 和自適應 SoC 實作。
利用 AMD Radeon™ RX 7900 XTX GPU 作為 8K60 視訊來源,實作 DisplayPort 2.1 將內容傳遞到 Novastar LED 處理器,後者將支援一面 RGBshine LED 牆。



IPMX

Adeas 和 Nextera Video 以及 intoPIX、Matrox、Megapixel、PlexusAV 和 Village Island 將展示真正開放、廠商中立且可擴展的 IPMX AV-over-IP 技術。 所有這些解決方案都將在 AMD 自適應運算平台上運行,以展示不同來源之間的互通性。 透過 Adeas 和 Nextera Video 提供的交鑰匙 IPMX 核心以及包括 NMOS 和 intoPIX JPEG XS 編解碼器的參考設計,客戶可以利用 IPMX 和 AMD 快速上市。



NDI®

在 AMD SoC 上使用 NDI,您可以在現有軟體和網路基礎架構上傳輸廣播品質、低延遲的 4K60 影片。 在 ISE 2024 上,我們將在 Newtek、BirdDog、千視電子、美樂威、視威、Telescript和 Lumens 的產品中展示基於 AMD 技術的 NDI 現場演示。 同時,還有一項 ISE 2024 上的新內容,請了解在AMD Kria™ SOM 上的 NDI。



Dante AV Ultra™

Dante AV Ultra 可以將網路影片添加到廣泛使用的 Dante 平台中。 Dante AV Ultra 在AMD Zynq™ 自適應SoC 上運行可實現子幀時延和支援SDI 的選項,從而提供視覺無損的4K60 4:4:4 視訊和多達8 個Dante 音訊通道,並透過標準1GE 進行 音視訊同步。



高吞吐量 JPEG 2000( HTJ2K )

HTJ2K 由 Kakadu Software 提供,是一種免版稅圖像壓縮標準,可提供快速、靈活、有損和無損編碼和子幀時延,並支援 1Gb 乙太網路上的 4K60 視訊。
展會上的 HTJ2K運行於 AMD Zynq™ UltraScale+™ 自適應 SoC,是一種輕量級/夾層編解碼器選項,適用於各種音視訊市場中的 AV-over-IP 和以太網媒體傳輸。



*Sublima* HDR 轉換器

利用 b<>com 的 *Sublima* IP 核將您的產品提升到 HDR 品質。 Zynq UltraScale+ 自適應 SoC 上的演示展示了一種屢獲殊榮的 SDR 到 HDR 轉換演算法,同時保留了原始藝術意圖。 它支援高清和超高清標準,並適用於主要的 HDR 格式。



MuseBox – 面向音視訊的 AI

MakarenaLabs 將展示其 MuseBox DPU 的各種應用,這些應用都運行於 AMD 自適應運算平台。 這款基於 FPGA 的機器學習系統專為即時專業音訊視訊和廣播應用而設計,例如協作、數位看板、音訊浮水印、數位孿生、動作捕捉等。 利用 MakarenaLabs 的全新 No-Code GUI 工具組和 MuseBox,可以簡化機器學習開發流程。
對於正在開發全新家庭安全解決方案的公司,AMD 將展示同樣基於 MuseBox DPU 的 MakarenaLabs SmartLock。
這種精確、強大且高速的解決方案基於 AMD Zynq 自適應 SoC,採用支援 AI 的 2D 和 3D 人臉偵測和辨識。



Simply Sounds Clear™ – Microphone Bubbles

BdSound 的这项新技术在 AMD Zynq Ultrascale+ 自适应 SoC 上进行演示,它结合了源分离、AI 降噪和波束成形,从而在每个扬声器周围创建一个麦克风气泡,有效将其声音从任何不需要的噪音中分离出来。因此,它能够显著改善语音转录并为每个发言者提供清晰的语音质量。该解决方案非常适合协作系统、呼叫中心、对讲机和自动售货机等用例。



HELIOS® LED 處理平台

Megapixel 的 HELIOS LED 處理平台基於 AMD 自適應運算平台,具備模組化和可升級輸入,可透過大尺寸顯示器實現無盡創造力。 HELIOS 支援 8K 視訊處理流程且全景潛力高達 32K,提供 100G 光纖輸入,可透過 ST 2110 和 IPMX 攝取內容。



Ventana MicroLED 磁磚

Ventana 是 Megapixel 推出的超薄 MicroLED 瓷磚。 Ventana 採用模組化設計,可自由設計客製化顯示屏,無縫融入您的家庭或辦公室架構。 Ventana 採用 AMD 自適應運算平台,提供寬色域、超高亮度、深黑色和卓越的位元深度,並支援高達 8K。



Rælclear 透明顯示幕

Rælclear 是一款基於 AMD Spartan™ FPGA 的透明液晶顯示幕,由日本顯示器公司( Japan Display Inc. )實現,展示了無需背光即可顯示內容的先進技術。 Rælclear 讓您可以透過螢幕直接與您面前的人持續交談,但可以分享資訊和視覺效果,或轉錄和翻譯。


AMD 和我們的合作夥伴在 ISE 2024 上展示各種新技術,
以推進自適應、沉浸式和智慧音視訊應用。



閱讀原文
www.avnet.com/apac  
Copyright ©2024 Avnet, Inc. All rights reserved.