Xilinx 精选产品和方案
 

AMD 推出 Ryzen 嵌入式 7000 系列处理器


2023 年 11 月 14 日,纽伦堡 — AMD(超威,纳斯达克股票代码:AMD)今日在 2023 智能生产解决方案展( Smart Production Solutions 2023 )上宣布推出 AMD Ryzen™(锐龙)嵌入式 7000 系列处理器,该处理器针对工业市场的高性能需求而优化。通过将“Zen 4”架构和集成的 Radeon 显卡相结合,锐龙嵌入式 7000 系列处理器可提供嵌入式市场上极为出色的性能与功能。凭借其扩展的特性与集成功能,锐龙嵌入式 7000 系列处理器成为各种嵌入式应用的理想选择,包括工业自动化、机器视觉、机器人和边缘服务器。



锐龙嵌入式 7000 系列处理器


锐龙嵌入式 7000 系列处理器是率先采用下一代 5nm(纳米)技术、同时提供 7 年生产供货承诺的嵌入式处理器。这款新的嵌入式处理器集成了 AMD Radeon RDNA™ 2 显卡,无需针对工业应用的独立 GPU。由于嵌入式应用需要额外的操作系统软件选项,锐龙嵌入式 7000 系列处理器在支持 Windows 10 和 Windows 11 的基础上,还支持 Windows Server 和 Linux Ubuntu。锐龙嵌入式 7000 系列处理器还包括多达 12 个高性能 CPU 核心,结合其集成的功能特性和广泛的操作系统选择,为系统设计人员提供了卓越的集成便利性。


AMD 公司副总裁兼嵌入式处理器事业部总经理

“工业应用用例的复杂度与水平性持续提升,推动了对更强大处理功能的需求。锐龙嵌入式 7000 系列处理器集成了关键功能特性与可扩展设计,非常适合从高级机器人与仪器设计到电源控制、视频监控等多种应用。”


TIRIAS Research 首席分析师

“对于嵌入式工业应用来说,提供差异化且可扩展的产品,同时仍能满足功耗、性能和预算要求至关重要。全新 AMD 锐龙嵌入式 7000 系列专为广泛用例而打造,使其在持续增长且多元化的市场中成为工业应用的理想选择。”



支持生态系统

“研华科技很高兴推出 AIMB-723 ATX 主板。这是首款集成 AMD Socket AM5 芯片组的工业级主板,能够增强边缘端工业应用的功能。AIMB-723 提供了高计算性能以及可扩展性,以支持最多三插槽的独立 GPU 卡和一张额外的用于机器视觉应用的三帧采集卡。研华科技的 AIMB-723 工业主板由锐龙™ 7000 系列处理器提供支持,不仅可以加速具有严苛性能要求的 AOI 应用,还可以满足 PCI 扩展的传统要求,从而适应各种通信协议和 I/O 接口。”

蔡淑妍( Linda Tsai ) / 研华科技工业物联网总裁



“ASRock Industrial作为 AMD 的长期合作伙伴,致力于智能共创,是全球领先的工业主板和系统供应商。我们很高兴宣布推出突破性的 Mini-ITX 主板 IMB-A1002,该主板由配备 B650 芯片组的 AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器提供支持。通过利用‘Zen4’CPU 核心、AM5 插槽、集成的 AMD Radeon RDNA 2 显卡、DDR5 内存和 PCIe 5.0 的强大功能,我们旨在将边缘性能提升到非同凡响的新高度,使客户能够创建面向各种 AIoT 应用的领先嵌入式解决方案。”

Handsome Tzeng / ASRock Industrial总裁



“我们的产品采用最新 AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器,能够为工业应用提供卓越的生产力和图形性能,同时保持成本效益。该产品可显著提升运营效率,特别是在机器视觉、机械臂控制和高端医疗成像系统等领域。此外,它还为我们的客户提供了更优质的选择,以满足他们对高端 CPU 的需求。这些先进的处理器旨在满足不同环境的独特需求,同时在顶级性能和预算考虑之间维持平衡。”

张家益( Jarry Chang ) / 友通产品中心总经理




- 锐龙嵌入式 7000 系列处理器可提供:

• “Zen 4”架构,搭载多达 12 个高性能 CPU 核心
• 集成 Radeon RNDA 2 显卡,2.2GHz 频率下最大 1WGP
• AM5 插槽,LGA 封装 40mm x 40mm,1718 引脚
• 热设计功耗( TDP )范围为 65W 至 105W
• 支持双通道 ECC DDR5 内存,速度高达 5200MT/s
• 多达 28 个PCIe® 5 片上连接通道



- AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器产品图



AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器现已投产,AMD将于 11 月 14 日至 16 日在德国纽伦堡 SPS 展 4 号展厅 121 号展位上进行展示。




相关资源

进一步了解AMD 锐龙嵌入式系列



阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2023 Avnet, Inc. All rights reserved.