Xilinx 精选产品和方案
 

Alveo™ MA35D 投入量產,AMD AMA SDK 1.0 發布


2023 年 4 月,我們隆重發布了 AMD Alveo™ MA35D 媒體加速卡。 在美國廣播電視展( NAB )展上,我們展示了最新的加速卡,我們多年以來的潛心研究、精心規劃和勤思苦幹結出了累累碩果,即率先推出5nm 基於ASIC 的媒體加速卡, 其專為大規模互動式串流媒體而打造。 我們也很高興地宣布,Alveo 媒體加速產品組合與 AMD Alveo™ U30 一同擴展。 隨著發布和早期試用計劃的收官,是時候真正開始啟動設計了。



沒錯,AMD Alveo MA35D 媒體加速卡量產版本現已發布,同時,AMD 高級媒體加速( AMA )SDK 1.0 已在 Github 上提供。硬體與軟體結合的解決方案正開啟大規模媒體加速的新時代,它令開發人員能夠經濟實惠地擴展其視訊串流解決方案,包括:

❖ 視訊協作
❖ 社群串流媒體
❖ 實況轉播
❖ 雲端遊戲
❖ 觀影派對


這一切都是透過改進的視訊品質、超低時延、高密度(每卡支援多達32 個1080p60 視訊串流或64 個1080p30 視訊串流)以及低功耗(每個1080p60 視訊串流的功耗為1 瓦)視訊處理來實現的。Alveo MA35D 卡提供了高度可擴展的視訊加速解決方案,且不會降低直播和互動式串流媒體應用的視訊品質。

Alveo MA35D 卡可加速整體視訊處理加速,包括解碼、縮放和合成、ABR 階梯( ABR Ladder )和編碼。




SDK 1.0 版本的主要功能特性包括使用解碼、ABR Ladder 和編碼對視訊處理提供量產支援。 展望未來, SDK 1.1 計劃於 2024 年第一季發布,預計將支援合成和覆蓋

該 SDK 支援包括 FFMPEG、Gstreamer 和 C API 介面在內的多種選項,供開發人員在 MA35D 上進行應用整合。




透過使用 H.264、H.265 和 AV1 視訊標準,完整的解決方案將在以下方面為開發人員應用帶來益處:

❖ 每卡支援多達 4x 4kp60( H264、H265、AV1 )+ 4x 4kp60 AV1 yuv420p 編碼或轉碼。
❖ 超低時延和正常延遲模式選項串流媒體
   - 高品質 ABR Ladder 創建
❖ 可選擇在階梯中更改編碼位元率和標準
❖ 與其它解決方案相比,幀生成時間保持一致。


有關範例、卡片效能、安裝和 OS 支持,可參閱線上文件。




隨著 Alveo MA35D 卡量產版本的全面推出以及 AMD AMA SDK 1.0 的發布,我們也很高興提供了視訊串流社區,以便大家擴展互動式媒體服務,同時助力降低成本。




如需啟動設計

您可以下載 SDK 或聯絡我們訂購量產版本 Alveo MA35D 卡。



閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2023 Avnet, Inc. All rights reserved.