Xilinx 精选产品和方案
 

Alveo™ MA35D 投入量产,AMD AMA SDK 1.0 发布


2023 年 4 月,我们隆重发布了 AMD Alveo™ MA35D 媒体加速卡。在美国广播电视展( NAB )展上,我们展示了最新的加速卡,我们多年以来的潜心研究、精心规划和勤思苦干结出了累累硕果,即率先推出 5nm 基于 ASIC 的媒体加速卡,其专为大规模交互式流媒体而打造。我们也很高兴地宣布,Alveo 媒体加速产品组合与 AMD Alveo™ U30 一同得到扩展。随着发布和早期试用计划的收官,是时候真正开始启动设计了。



没错,AMD Alveo MA35D 媒体加速卡量产版本现已发布,同时,AMD 高级媒体加速( AMA )SDK 1.0 已在 Github 上提供。硬件与软件相结合的解决方案正开启大规模媒体加速的新时代,它令开发人员能够经济实惠地扩展其视频流解决方案,包括:

❖ 视频协作
❖ 社交流媒体
❖ 实况转播
❖ 云游戏
❖ 观影派对


这一切都是通过改进的视频质量、超低时延、高密度(每卡支持多达 32 个 1080p60 视频流或 64 个 1080p30 视频流)以及低功耗(每个 1080p60 视频流的功耗为 1 瓦)视频处理来实现的。Alveo MA35D 卡提供了高度可扩展的视频加速解决方案,且不会降低直播和交互式流媒体应用的视频质量。

Alveo MA35D 卡可对整体视频处理进行加速,包括解码、缩放和合成、ABR 阶梯( ABR Ladder )和编码。




SDK 1.0 版本的主要功能特性包括使用解码、ABR Ladder 和编码对视频处理提供量产支持。展望未来, SDK 1.1 计划于 2024 年第一季度发布,预计将支持合成和覆盖。

该 SDK 支持包括 FFMPEG、Gstreamer 和 C API 接口在内的多种选项,供开发人员在 MA35D 上进行应用集成。




通过使用 H.264、H.265 和 AV1 视频标准,完整的解决方案将在以下方面为开发人员应用带来益处:

❖ 每卡支持多达 4x 4kp60( H264、H265、AV1 )+ 4x 4kp60 AV1 yuv420p 编码或转码。
❖ 超低时延和正常时延模式选项流媒体
   - 高质量 ABR Ladder 创建
❖ 可选择在阶梯中更改编码比特率和标准
❖ 与其它解决方案相比,帧生成时间保持一致。


有关示例、卡性能、安装和 OS 支持,可参阅在线文档。




随着 Alveo MA35D 卡量产版本的全面推出以及 AMD AMA SDK 1.0 的发布,我们也很高兴提供了视频流媒体社区,以便大家扩展交互式媒体服务,同时助力降低成本。




如需启动设计

您可以下载 SDK 或联系我们订购量产版本 Alveo MA35D 卡。



阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2023 Avnet, Inc. All rights reserved.