Xilinx 精选产品和方案
 

AMD Kria K24 SOM:為邊緣應用節省功耗、縮小尺寸


作者:Karan Kantharia / AMD Kria SOM 產品行銷經理



無論是電動車( EV )充電站的逆變器控制,或是手持式醫療設備的感測器融合,抑或是發電系統、公共交通、自動化多軸工業機器人和醫療設備的馬達控制。 邊緣端數位訊號處理( DSP )密集型應用都有獨特的要求。 其中一項要求在於,需要滿足邊緣應用的空間和功耗限制,並且適應持續不斷的變化。 同時,無論在設計、製造、上市或持續的產品管理方面,嵌入式系統架構師和應用開發人員都面臨著快速採取行動以及簡化流程的壓力。


推出 AMD Kria K24 系統模組


我很高興地告訴大家,AMD 正擴展自適應 Kria™ 系統模組( SOM )產品組合,以協助應對上述需求。 AMD Kria K24 SOM 作為高能源效率解決方案,將嵌入式處理系統的核心元件整合在單塊量產就緒型印刷電路板( PCB )上。

Kria K24 SOM 讓系統架構師能夠平衡功耗、性能、尺寸和材料成本,以滿足具有挑戰性的系統設計要求,同時支援企業的效率目標。結合開箱即用的 KD240 驅動器入門套件使用時,此 SOM 便可為 DSP 應用提供大量部署的無縫路徑,從而加速上市進程。 得益於可擴展的、軟硬體靈活應變的 Kria SOM 產品組合,即使在完成部署後,系統架構師也可以輕鬆更新系統。

與晶片縮減( chip-down )解決方案相比,使用這些 SOM 可簡化並加速設計流程。 系統架構師能夠簡化作業流程和製造、管理庫存和材料成本、節省寶貴的工程資源,以及簡化產品生命週期管理。



在功耗、尺寸和性能之間取得適當平衡

對於 DSP 應用,系統架構師必須滿足日益增長的效能和能源效率需求,同時也要降低成本。 成本優化的 Kria K24 SOM 的尺寸約為信用卡一半大小,能以小尺寸規格提供算力性能和資源密度。 除此之外,SOM 還可以連接多個馬達。 這些因素使該產品非常適合機器人手臂或電動車應用中的電力驅動裝置,包括使用無刷直流馬達的應用。

從長遠來看,堅固耐用且可靠的 Kria K24 SOM 有助於維持系統無縫運作。 SOM 提供商業級和工業級兩種版本,其中經過預先認證的工業級產品可提供 10 年的使用壽命週期和具有板載糾錯碼( ECC )保護的記憶體。 此外,內建的網路安全功能有助於防範威脅。




透過靈活應變的可擴展產品組合無縫升級

系統需求不斷變化。 Kria K24 SOM 建構於靈活應變的基礎之上,並作為可擴展產品組合的一員,為系統架構師提供了更高的靈活性以跟上步伐。 他們可以隨著標準演進而使用各種感測器和周邊。 此外,他們還可以快速完成軟體與硬體無線更新,例如加載新的啟動鏡像、交換加速器塊,以及隨時間推移調整系統,而無需對先前的載卡設計進行重大更改。

Kria K24 SOM 與 Kria K26 SOM 連接器相容,針對視覺應用進行了最佳化。 根據應用程式或市場變化,系統架構師可以輕鬆地在現有載卡內的成本優化型 SOM 和中端 SOM 之間進行遷移,也可以將這兩種產品組合到一張載卡中。

無論選擇哪種方法,系統架構師都可以為多個應用或機器使用基於 Kria SOM 的解決方案設計(如馬達驅動器),從而節省開發時間。




使用 KD240 驅動器入門套件快速啟動設計

嵌入式系統架構師和 DSP 應用開發人員需要將產品快速推向市場,並有信心滿足要求。 Kria K24 SOM 和相關工具提供了無縫的部署提供。

KD240 驅動器入門套件可讓開發人員立即評估應用,進而優化設計進度和所需工作量。 在 Ubuntu 22.04 LTS 的 Docker 支援下,這個開箱即用的開發平台能夠在進入 SOM 量產之前,輕鬆對目標應用進行評估和測試,無需等待硬體原型。

此外,我們還透過將流程擴展到 HDL、C/C++、ROS 2 和 AI 框架之外來簡化了設計,目前包括 Python 和 MATLAB®/Simulink®。無需安裝軟體工具即可開始評估和編碼。在 AMD Vitis™ 統一軟體平台這個全面全面的軟硬體設計環境中,開發人員能夠利用包括全新馬達控制庫在內的硬體加速程式庫。 這些工具對硬體進行了抽象,使用戶能夠透過將 C/C++ 函數綜合到 RTL 中,以輕鬆創建複雜的 FPGA 演算法,因此無需具備 FPGA 經驗。

您可以造訪 Kria 應用程式商店來快速啟動設計。 該應用程式商店提供了量產就緒型加速應用,例如,具有位置感測器的磁場定向控制應用,以及來自 AMD 及其合作夥伴的著重於評估的演示應用。



加速 DSP 應用上市流程

無論是用於馬達控制還是其它邊緣端 DSP 用例,高能效、持久耐用的 Kria K24 SOM 都可以幫助嵌入式系統架構師滿足當前乃至未來的系統性能和效率需求。

面向馬達控制應用的小尺寸規格 Kria K24 SOM 和 KD240 驅動器入門套件,可提供高資源密度與低時延、批量部署的無縫路徑以及輕鬆適應和擴展的靈活性。我可以很自豪地說,對於希望提高系統能效的使用者來說,K24 SOM 提供了一個引人注目的解決方案。




進一步了解 Kria K24 SOM或使用KD240 驅動器入門套件開始您的評估之旅吧



閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2023 Avnet, Inc. All rights reserved.