Xilinx 精选产品和方案
 

AMD Kria K24 SOM:为边缘应用节约功耗、缩小尺寸


作者:Karan Kantharia / AMD Kria SOM 产品营销经理



无论是电动汽车( EV )充电站的逆变器控制,还是手持式医疗设备的传感器融合,抑或是发电系统、公共交通、自动化多轴工业机器人和医疗设备的电机控制。边缘端数字信号处理( DSP )密集型应用都有着独特的要求。其中一项要求在于,需要满足边缘应用的空间和功耗限制,并且适应持续不断的变化。与此同时,无论在设计、制造、上市还是持续的产品管理方面,嵌入式系统架构师和应用开发人员均面临着快速采取行动以及简化流程的压力。


推出 AMD Kria K24 系统模块


我很高兴地告诉大家,AMD 正扩展自适应 Kria™ 系统模块( SOM )产品组合,以助力应对上述需求。AMD Kria K24 SOM 作为一种高能效解决方案,将嵌入式处理系统的核心组件集成在单块量产就绪型印刷电路板( PCB )上。

Kria K24 SOM 令系统架构师能够平衡功耗、性能、尺寸和材料成本,以满足具有挑战性的系统设计要求,同时支持企业的效率目标。结合开箱即用的 KD240 驱动器入门套件使用时,该 SOM 便可为 DSP 应用提供批量部署的无缝路径,从而加速上市进程。得益于可扩展的、软硬件灵活应变的 Kria SOM 产品组合,即使在完成部署后,系统架构师也可以轻松更新系统。

与芯片缩减( chip-down )解决方案相比,使用这些 SOM 可简化并加速设计流程。系统架构师能够简化操作流程和制造、管理库存和材料成本、节约宝贵的工程资源,以及简化产品生命周期管理。



在功耗、尺寸和性能之间取得适当平衡

对于 DSP 应用,系统架构师必须满足日益增长的性能和能效需求,同时还要降低成本。成本优化的 Kria K24 SOM 的尺寸约为信用卡一半大小,能以小尺寸规格提供算力性能和资源密度。除此之外,SOM 还可以连接多个电机。这些因素使该产品非常适合机器人手臂或电动汽车应用中的电力驱动装置,包括使用无刷直流电机的应用。

从长远来看,坚固耐用且可靠的 Kria K24 SOM 有助于维持系统无缝运行。SOM 提供商业级和工业级两种版本,其中经过预认证的工业级产品可提供 10 年的使用寿命周期和具有板载纠错码( ECC )保护的内存。此外,内置的网络安全功能有助于防范威胁。




借助灵活应变的可扩展产品组合无缝升级

系统需求不断变化。Kria K24 SOM 构建于灵活应变的基础之上,并作为可扩展产品组合的一员,为系统架构师提供了更高的灵活性以跟上步伐。他们可以随着标准演进而使用各种传感器和外设。此外,他们还可以快速完成软件与硬件无线更新,例如加载新的启动镜像、交换加速器块,以及随时间推移调整系统,而无需对此前的载卡设计进行重大更改。

Kria K24 SOM 与 Kria K26 SOM 连接器兼容,针对视觉应用进行了优化。根据应用或市场变化,系统架构师可以轻松地在现有载卡内的成本优化型 SOM 和中端 SOM 之间进行迁移,也可以将这两种产品组合到一张载卡中。

无论选择哪种方法,系统架构师都可以为多个应用或机器使用基于 Kria SOM 的解决方案设计(如电机驱动器),从而节省开发时间。




使用 KD240 驱动器入门套件快速启动设计

嵌入式系统架构师和 DSP 应用开发人员需要将产品快速推向市场,并有信心能够满足要求。Kria K24 SOM 和相关工具提供了无缝的部署提供。

KD240 驱动器入门套件允许开发人员立即评估应用,进而优化设计进度和所需工作量。在 Ubuntu 22.04 LTS 的 Docker 支持下,这个开箱即用的开发平台能够在进入 SOM 量产之前,轻松对目标应用进行评估和测试,无需等待硬件原型。

此外,我们还通过将流程扩展到 HDL、C/C++、ROS 2 和 AI 框架之外来简化了设计,目前包括 Python 和 MATLAB®/Simulink®。无需安装软件工具即可开始评估和编码。在 AMD Vitis™ 统一软件平台这一综合全面的软硬件设计环境中,开发人员能够利用包括全新电机控制库在内的硬件加速库。这些工具对硬件进行了抽象,使用户能够通过将 C/C++ 函数综合到 RTL 中,以轻松创建复杂的 FPGA 算法,因此无需具备 FPGA 经验。

您可以访问 Kria 应用商店来快速启动设计。该应用商店提供了量产就绪型加速应用,例如,具有位置传感器的磁场定向控制应用,以及来自 AMD 及其合作伙伴的着重于评估的演示应用。



加速 DSP 应用上市进程

无论是用于电机控制还是其它边缘端 DSP 用例,高能效、持久耐用的 Kria K24 SOM 都可以帮助嵌入式系统架构师满足当前乃至未来的系统性能和效率需求。

面向电机控制应用的小尺寸规格 Kria K24 SOM 和 KD240 驱动器入门套件,可提供高资源密度与低时延、批量部署的无缝路径以及轻松适应和扩展的灵活性。我可以很自豪地说,对于希望提高系统能效的用户来说,K24 SOM 提供了一款引人注目的解决方案。




进一步了解 Kria K24 SOM或使用KD240 驱动器入门套件开始您的评估之旅吧



阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2023 Avnet, Inc. All rights reserved.