Xilinx 精选产品和方案
 

新能源智慧網關:協助實現高效、安全和智慧的能源網路化


在全球面臨能源轉型和氣候變遷的大背景下,將風能、光伏、儲能和充電相結合的“風光儲充一體化”被譽為能源變革的核心環節。 隨著能源網路的日益複雜化,傳統的資料處理和傳輸技術已經無法滿足現代新能源應用的需求,如何有效、安全地管理和控制能源成為產業的核心議題。

在這樣的背景下,新能源邊緣運算透過其強大的數據處理、通訊和分析能力,成為確保風光儲充一體化系統穩定、高效運作的關鍵技術。


風光儲充融合背後的技術挑戰



雖然風能和光能作為再生能源有著天然的優勢,但其易受氣候、地理位置等自然條件的限制,不穩定性、不可控性是擺在我們面前的一大挑戰。而且,風光儲充一體化是一個複雜的系統,涉及多種技術的整合。

如何將風能、太陽能、儲能和充放電等不同元素有效率地整合在一起,實現各設備間的通信,提高整體效率,也是我們需要解決的難題。

隨著風能、太陽能光伏、儲能等新能源技術的不斷成熟和規模化應用,如何管理龐大的數據流、保證系統間的實時、無縫、可靠的通信實現高效的能量管理以及保障系統的 穩定與安全運行,成為了業界極需解決的問題。




AMD新能源智慧網關 - 構築新能源時代的通訊橋樑

面對這些挑戰,基於AMD SoC裝置的平台可以快速建立邊緣運算框架並加速“風光儲充一體化”進程,而新能源智慧網關作為邊緣運算的重要組成部分顯得尤為重要。

新能源智慧網關透過即時、可靠、高效的數據通信,使得邊緣運算平台可以實現對風光儲充系統的精確監控和調控。 例如,當風速或日照強度發生變化時,該平台能夠迅速做出反應,即時調整風力渦輪機的運作狀態或是光伏板的擺放角度,確保能源收集的最大化。

在能源儲存方面,透過與電網系統和儲能係統的即時數據交換,不僅可以持續監控電池的狀態,防止電池過充或過放,還能根據電網的能源供需情況智慧化地調整儲能策略, 從而優化能源的使用。

更重要的是,新能源智慧網關往往具備支援多協定的能力,這使它能夠與各種不同的設備和系統實現無縫通信,大大簡化了設備間的協調和系統間的整合工作。





在新能源邊緣運算和通訊網關發展方面,AMD已經走在了前面。 AMD的新能源智慧閘道解決方案,為儲能、光伏、風能及配變電邊緣運算等領域帶來前所未有的技術變革。這項技術不僅為當前的挑戰提供了答案,也開闢了新能源管理和優化的新途徑。

首先,此新能源智慧閘道基於ZYNQ-7000SoC晶片,採用FPGA+裸核心+Linux核心的異構技術方案,即時性、穩定性、安全性更高。

其次,它可以支援IEC61850/MMS、CMS、GOOSE、IEC60044/FT3、IEC104、MQTT等眾多規約,意味著可以與眾多設備和系統進行無縫通訊。 此外,透過容器APP的支持,可實現儲能站各子系統(BMS/PCS/EMS)間的通訊與策略控制等功能。

特別值得一提的是,利用AMD的高效能FPGA實現多MAC核設計,該網關能夠有效地抑制網路風暴,在當今資料傳輸和運算量日益增長的背景下,這項功能確保了在資料傳輸高峰 期,仍能保持平穩的通訊狀態。

AMD新能源智慧網關也提供了一系列完整的硬體接口,包括2個千百兆自適應LC光纖接口、1個光FT3光串列埠、2個千兆乙太網路RJ45埠、2個RS485設備通訊串口、 2個CAN匯流排介面、1個電IRIG-B碼校時口及8路16位元高精度類比量採集。 它具有較強的EMC抗干擾能力,可適應較惡劣的工作環境,確保設備的穩定運作。



總結

風光儲充一體化,雖然面臨種種挑戰,但它的發展與推廣對於實現綠色、低碳、永續的未來至關重要。面對風光儲充的多重挑戰,基於新能源智慧網關即時、可靠、高效的通訊能力,以及基於AMD SoC邊緣運算平台的強大數據處理和分析能力,確保「風光儲充」一體化的系統可以穩定 、有效率地運行,加速能源領域綠色未來的到來。






閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2023 Avnet, Inc. All rights reserved.