Xilinx 精选产品和方案
 

新一代直播場景下,視頻加速卡在狂奔


全文轉自 LiveVideoStack (音視頻技術社區)

編者按:實況直播市場究竟有多大? 2021年數據顯示,全球視頻市場超70%的份額由直播內容主導。相較於傳統的直播場景,新一代的直播場景主要為多對多模式,即每個人都是主播。在如此實時、交互式的應用場景下,低延遲、大容量、降低帶寬……如何適應新的變化帶來的成本壓力?新的架構何時出現?帶著這樣的疑問,LiveVideoStackCon2023 上海站音視頻技術大會邀請到AMD AECG 系統方案架構師謝旻,現場為我們詳細解讀AMD視頻加速卡的基本架構和功能,以及在各個領域的視頻解決方案中的應用。





Alveo™ MA35D:下一代直播場景解決方案


交互式流媒體市場正快速增長。互動直播、雲遊戲、在線購物…隨著視頻直播成為視頻市場的主流,用戶既是數據源也是接收器,這導致傳輸通道密度與實時帶寬不斷增加,邊緣數據中心承受著大量壓力。這使得新一代流媒體解決方案的出現迫在眉睫。

繼Alveo U30後,AMD在今年4月份正式推出一款新的視頻加速卡Alveo MA35D。其中, 35代表Alveo U30後的新一代產品,D表示兩個(dual)視頻處理單元,可以同步處理32條1080p視頻。也就是說,Alveo MA35D是針對大容量、交互式的流媒體量身定做的。




謝旻為我們總結了Alveo MA35D的四個優點:高密度,低延時,低功耗,集成簡單。它可以通過以每流1W的功率每卡提供多達32路1080p60轉碼密度;4K編碼時延最低8毫秒,僅為常規處理時間(16毫秒)的一半。支持FFmpeg和Gstream的直接命令行調用,也支持基於XMA的用戶API,方便用戶開發。

通過和上一代產品Alveo U30的比較, Alveo MA35D的通道密度提高了4倍、功耗降低了3倍、時延降低了4倍。




AI分析視頻內容,事半功倍了嗎?


值得一提的是,在Alveo MA35D的設計過程中,AMD引入了人工智能分析視頻的內容。這的確是一個很好的路徑,通過人工智能和機器學習的能力可以更好的理解視頻的特點,比如視頻複雜程度、類型,能在保證質量的同時提升工作效率。



“有了人工智能和機器學習獲得的洞見和智能,我們能夠以更高的效率把這種動態的內容傳導給編碼器。通過這樣的方式我們可以在做動態視頻處理的時候,降低帶寬和存儲要求同時提高效率。”



我們不妨來看一個這樣的實際場景,在一般的晚間新聞當中,會出現一個主持人以大頭像的形式向大家進行播音。但是在這個過程中,會突然出現切換到汽車或體育賽事等動態畫面,最後再切換回主持人。當主持人主持畫面的時候,人工智能就能夠配置編碼器,降低帶寬,但是在切換到體育賽事的時候,可以進行實時的動態調整。



按照同樣比特率進行壓縮的兩張圖片,沒有使用AI技術的圖像會產生更多瑕疵,清晰度更低。因此,AI技術可以幫助我們找到人臉,然後在人臉這個重點區域分配更多的比特,在其他區域減少比特的配置。在這張圖中,人臉的部分就被叫做重點區域。通過AI可以得知哪些是重點區域,並且在處理的時候,配置不同的資源。這就使得客戶或者是流媒體的服務供應商可以做更加激進的壓縮,並且降低比特率,同時還能夠保證質量。


但是,人工智能並不完美,所以在做動態調整的時候,有可能會出現一些判斷失誤的情況。因此,AMD採用的一個方法是VQ分析IP模組。在人工智能進行動態調整和變化的過程中,IP模組會形成一個反饋環,來確保所做的決策不是錯誤的。通過VQ分析可以確保視頻每一幀的質量,一旦出現錯誤都可以及時調整。




AV1立大功


LiveVideoStack注意到,AMD Alveo MA35D除了針對主流的H.264和H.265的支持以外,還增加了對AV1的支持,甚至有兩個單獨用於AV1的編碼單元。

謝旻告訴LiveVideoStack,AV1是一個相對來說比較新的標準,是一個免費版權的編碼標準/格式,具有更高的壓縮率,這樣做的好處是用戶可以在較低的寬帶下傳輸更高質量的碼流。 在芯片四角有四個分離的支持AV1壓縮標準的編碼器(MP)單元模塊,使得客戶在部署新的壓縮標準時,可以一邊用舊的標準,一邊加入新的標準。


“當然,代價是編碼解碼使用了更加複雜的計算,需要佔用更多的CPU資源,同時帶來大的延時,這個時候AV1硬體編碼單元的優勢就凸顯出來了,減少CPU的使用,同時提供超低的延時。”



(據AMD測試結果顯示,在同等的視覺質量內,AV1編碼器的帶寬節省高達52%。)


開放媒體聯盟( Alliance for Open Media )主席Matt Frost 表示:“直播提供商正尋求更高密度、更低功耗、更低時延的AV1 解決方案,而通過滿足這些需求,AMD 等聯盟成員正助力推動AV1 部署和整體採用。

從多年前的多媒體卡到如今的融入AI視頻分析內容的多媒體加速卡,音視頻硬體技術經歷了漫長而曲折的發展。而在新一代直播場景的推動下,視頻加速卡正在以前所未有的狀態加速發展。

詳細了解Alveo MA35D 產品和架構,以及現場觀摩它所帶來的優異的編解碼性能演示, 歡迎您點擊下方海報參與到 AMD 的技術分享和現場演示中。






閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2023 Avnet, Inc. All rights reserved.