Xilinx 精选产品和方案
 

網路研討會 | 如何加快推進新型儲能技術高質量發展?


隨著一系列環保策略的實施,諸如新能源汽車,太陽能家用發電等新能源行業得以快速增長,與傳統能源產業不同,新能源具有間歇性、波動性、隨機性特徵。

儲能技術對於新能源產業來說不僅是設備、能源的綜合調節手段,還是提高生產效率的有效途徑。產業迅速發展,其需求也在快速迭代。那麼如何高效配合,並加速產業落地和發展?




▍
2023年5月10日10:00—11:30 安富利將攜手AMD共同舉辦《高性能、智能化儲能技術專題》研討會,並誠邀合作夥伴中科力聯科技向您全面介紹新能源產業的工業儲能方案。


▍
屆時,AMD工業與視覺系統架構師翁羽翔、安富利高級技術市場經理陳志勇、深圳中科力聯科技有限公司總工程師練方興將為您解讀高性能、智能化儲能技術如何加速新能源產業的落地與發展。



研討會日程安排


10:00 — 10:30

演講主題:AMD面向新能源及儲能的高性能、智能化解決方案

該主題將向您詳細介紹AMD靈活的智能化平台如何兼顧儲能和新能源設備需求,並且以其靈活性無縫對接產業技術革新,完美支持新能源行業不斷迭代的訴求。


主講人介紹:

翁羽翔
AMD工業與視覺 系統架構師




10:30 — 11:00

演講主題:AMD嵌入式平台助力工業儲能

該主題介紹AMD和安富利基於嵌入式SoC的逆變解決方案及如何利用軟件和硬件協同操作來滿足不同應用需求。深入探討儲能變流器的市場和技術發展趨勢以及FPGA/SoC在PCS的使用前景和應用價值,簡單介紹第三方的IEC61850解決方案、主要應用領域以及合作前景。


主講人介绍:

陳志勇
安富利高級技術 市場經理




11:00 — 11:30

演講主題:淺談IEC61850在儲能係統中的應用

在儲能設備應用日益廣泛的同時,由於各設備製造廠商提供的通信接口與規約不盡相同,給多類型儲能設備的系統快速集成與功能靈活擴展帶來一定的障礙,需要有效地組織 、管理日益增多的儲能設備,IEC61850具備標準化的系統語言、語義、協議和體系結構,詳細定義了水電站以及變電站自動化等領域信息交互的公共數據類與邏輯節點類能夠為儲能設備提供面向對象的信息建模技術以及靈活的通信架構,將有助於儲能設備實現“即插即用”功能。


主講人介绍:

練方興
深圳中科力聯科技有限公司總工程師



閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2023 Avnet, Inc. All rights reserved.