Xilinx 精选产品和方案
 

网上研讨会 | 如何加快推进新型储能技术高质量发展?


随着一系列环保策略的实施,诸如新能源汽车,太阳能家用发电等新能源行业得以快速增长,与传统能源产业不同,新能源具有间歇性、波动性、随机性特征。

储能技术对于新能源产业来说不仅是设备、能源的综合调节手段,还是提高生产效率的有效途径。产业迅速发展,其需求也在快速迭代。那么如何高效配合,并加速产业落地和发展?




▍
2023年5月10日10:00—11:30 安富利将携手AMD共同举办《高性能、智能化储能技术专题》研讨会,并诚邀合作伙伴中科力联科技向您全面介绍新能源产业的工业储能方案。


▍
届时,AMD工业与视觉系统架构师翁羽翔、安富利高级技术市场经理陈志勇、深圳中科力联科技有限公司总工程师练方兴将为您解读高性能、智能化储能技术如何加速新能源产业的落地与发展。。



研讨会日程安排


10:00 — 10:30

演讲主题:AMD面向新能源及储能的高性能、智能化解决方案

该主题将向您详细介绍AMD灵活的智能化平台如何兼顾储能和新能源设备需求,并且以其灵活性无缝对接产业技术革新,完美支持新能源行业不断迭代的诉求。


主讲人介绍:

翁羽翔
AMD工业与视觉 系统架构师




10:30 — 11:00

演讲主题:AMD嵌入式平台助力工业储能

该主题介绍AMD和安富利基于嵌入式SoC的逆变解决方案及如何利用软件和硬件协同操作来满足不同应用需求。深入探讨储能变流器的市场和技术发展趋势以及FPGA/SoC在PCS的使用前景和应用价值,简单介绍第三方的IEC61850解决方案、主要应用领域以及合作前景。


主讲人介绍:

陈志勇
安富利高级技术 市场经理




11:00 — 11:30

演讲主题:浅谈IEC61850在储能系统中的应用

在储能设备应用日益广泛的同时,由于各设备制造厂商提供的通信接口与规约不尽相同,给多类型储能设备的系统快速集成与功能灵活扩展带来一定的障碍,需要有效地组织 、管理日益增多的储能设备,IEC61850具备标准化的系统语言、语义、协议和体系结构,详细定义了水电站以及变电站自动化等领域信息交互的公共数据类与逻辑节点类能够为储能设备提供面向对象的信息建模技术以及灵活的通信架构,将有助于储能设备实现“即插即用”功能。


主讲人介绍:

练方兴
深圳中科力联科技有限公司总工程师



阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2023 Avnet, Inc. All rights reserved.