Xilinx 精选产品和方案
 

“共贏5G”,AMD 誠邀您蒞臨MWC上海展




時間:2023年6月28-30日
地點:上海新國際博覽中心 | N1館 D122 展位


隨著我們進入 5G 時代,通信服務提供商 (COSP) 不斷湧現新的機遇。視頻流、智慧城市和數據分析都是 COSP 可以利用其網絡規模和 5G 服務提供的創新用例。但 COSP 需要對其平台進行現代化改造,使其更具可擴展性、功能強大和靈活。客戶需要確保他們在現代化目標和提高績效與成本和環境效率之間取得平衡。這需要提高每個內核的性能,幫助降低功耗、降低管理成本並減少所需空間。



強強聯手:AMD + Xilinx 為通信服務提供商提供更廣泛、更深入的產品

2022 年 2 月,AMD 完成了對 Xilinx 的收購。 Xilinx 在 5G 和有線通信領域擁有業界知名的專業知識和深厚的戰略關係。AMD EPYC™ 處理器可以提供卓越的性能並降低能源成本,幫助客戶打造最節能的x86服務器,從而幫助 COSP 提高工作負載性能、實現能效目標並最大限度地提高基礎設施的投資收益比註。合併後的公司共同提供創新的解決方案組合,以支持 COSP 和 5G 生態系統基於領先的 FPGA 和自適應 SoC和 AMD EPYC™ 處理器,適用於 5G 和multi-terabit網絡解決方案。



AMD 誠邀您蒞臨世界移動大會-上海展

AMD 很高興向您現場展示基於 AMD EPYC™ 處理器和 Xilinx FPGA 的現代網絡的解決方案。訪問我們的展位(N1 號館,D122),與我們的電信行業專家預約會議,了解 AMD 如何幫助電信行業轉變傳統無線基礎設施。


現場展示方案


基於 Versal™ AI Core 的高級 Low-PHY DFE 算法實現與自動駕駛方案

展示在 Versal™ AI Core上運行的自動駕駛和 ADAS 應用

親身體驗 Versal™ AI Core 在自動駕駛和高級駕駛輔助系統(ADAS)應用中的卓越能力。多個 ML 網絡同時運行,實現實時物體檢測、分類、分割、車道跟踪和駕駛員監控。每通道支持6路ADAS和姿勢處理,最高可達30fps。採用96-AIE核心配置的 Versal™ DPU,可適配多個 2MP 以上實時攝像頭輸入。不容錯過的機會,一同探索自動駕駛與ADAS的未來發展,體驗 Versal™ AI Core引領的技術創新。

利用 AI 引擎技術實現 Low PHY 到 DFE 的綜合算法

本demo展示了通過AI引擎技術從低物理層(low-PHY)到數字前端(DFE)側的完整算法流程的高效實現。本次演示包括波束成形、IFFT/FFT、信道濾波、DUC/DDC、CFR和DPD等關鍵算法。通過AI引擎技術的強大威力,我們將展示一套全面算法的無縫實現。從低物理層到DFE側,我們將完整展示包括波束成形、IFFT/FFT、信道濾波、DUC/DDC、CFR和DPD等關鍵算法的實現過程。



Zynq™ RFSoC DFE 與 iCana 射頻前端展示

基於 AMD Zynq™ UltraScale+™ RFSoC DFE ZCU670 評估套件和 iCana 5G NR FR1 射頻前端的參考設計,適合室內小型蜂窩系統。 iCana 的射頻前端與 ZCU670 板和評估平台無縫對接,允許用戶能快速評估 AMD 的 CFR、DPD,高速 ADC 和 DAC 的射頻性能。 iCana 的參考設計展示了高性能、低能耗、器件優化的射頻前端解決方案,可輸出高達 28dBm 的功率。該佈局提供了涵蓋所有主要 5G 頻段的引腳兼容解決方案,可用於 n41、n77、n78、CBRS 和 n79 頻段的評估和設計參考。


中興通訊基於 AMD EPYC™ 米蘭處理器的 5G UPF 功能演示

中興通訊 5G 核心網功能UPF(User Plane Function)成功地在 AMD EPYC™ 米蘭系列 CPU 上完成性能測試並進行部署,當中興 UPF 採用傳統的純軟件轉發架構時,可以獲得比同類硬件平台更好的性能。中興通訊 UPF 利用 DPDK 的 rte_flow 特性,將業務流識別和分發過程交給網卡硬件處理,進一步提高了 UPF 的處理能力,縮短了業務報文的轉發延遲。


愛瑞無線 5G 4 芯端到端解決方案

愛瑞無線依托自身 5G 基站系統的完整研發能力和大規模商用經驗, 基於AMD/Xilinx 平台,向業界提供低時延、高吞吐量、高性能的 5G 端到端解決方案。



亞信科技5G場景計費系統解決方案


亞信科技攜手 AMD 打造高性能5G計費系統解決方案。 AISWare Billing計費系統充分發揮 AMD EPYC™ 高核心並發算力,6台服務器規模下模擬計費長流程壓測,平均每小時 3.2 億話單處理能力雙路 EPYC 7713 達到客戶原四路服務器的性能,幫助客戶實現降本增效,節能減碳。


恆安嘉新雲河.Web安全隔離系統


恆安嘉新雲河採用第三代數字幻影技術,借助 AMD EPYC™ 高密集實時計算能力,實現Web通信的雙向訪問隔離,將網絡風險與Web業務系統有效隔離。雲河使用戶無需擔心“頁面誤封”和"0Day 漏洞攻擊”等業務中斷性風險和Web攻擊風險。此外,系統還提供豐富的數據安全和信息安全防護能力,支持圖像內容、文字信息、文件信息的安全分析以及IPV6改造、國密適配、無密碼接入等能力,為客戶Web應用提供7*24小時的多維度安全防護,幫助客戶面臨網絡空間動態安全風險時,臨危不懼、氣定神閒。


預約 AMD 專家會議:

1. 點擊這裡,註冊報名 MWC2023-Shanhgai
2. 聯繫您的AMD銷售代表,預留會議室與專家時間段
3. 等待郵件確認您的會議安排
4. 由於會議室安排時間有限,還請您按照確認郵件的會議時間準時到達會議室。

地點:上海新國際博覽中心 (中國上海市浦東新區龍陽路2345號)


AMD 展位在 N1 號館 D122 展位, 我們期待與您在展位上相會



閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2023 Avnet, Inc. All rights reserved.