Xilinx 精选产品和方案
 

“共赢5G”,AMD 诚邀您莅临MWC上海展




时间:2023年6月28-30日
地点:上海新国际博览中心 | N1馆 D122 展位


随着我们进入 5G 时代,通信服务提供商 (COSP) 不断涌现新的机遇。视频流、智慧城市和数据分析都是 COSP 可以利用其网络规模和 5G 服务提供的创新用例。但 COSP 需要对其平台进行现代化改造,使其更具可扩展性、功能强大和灵活。客户需要确保他们在现代化目标和提高绩效与成本和环境效率之间取得平衡。这需要提高每个内核的性能,帮助降低功耗、降低管理成本并减少所需空间。



强强联手:AMD + Xilinx 为通信服务提供商提供更广泛、更深入的产品

2022 年 2 月,AMD 完成了对 Xilinx 的收购。Xilinx 在 5G 和有线通信领域拥有业界知名的专业知识和深厚的战略关系。AMD EPYC™ 处理器可以提供卓越的性能并降低能源成本,帮助客户打造最节能的x86服务器,从而帮助 COSP 提高工作负载性能、实现能效目标并最大限度地提高基础设施的投资收益比注。合并后的公司共同提供创新的解决方案组合,以支持 COSP 和 5G 生态系统基于领先的 FPGA 和自适应 SoC和 AMD EPYC™ 处理器,适用于 5G 和multi-terabit网络解决方案。



AMD 诚邀您莅临世界移动大会-上海展

AMD 很高兴向您现场展示基于 AMD EPYC™ 处理器和 Xilinx FPGA 的现代网络的解决方案。访问我们的展位(N1 号馆,D122),与我们的电信行业专家预约会议,了解 AMD 如何帮助电信行业转变传统无线基础设施。


现场展示方案


基于 Versal™ AI Core 的高级 Low-PHY DFE 算法实现与自动驾驶方案

展示在 Versal™ AI Core上运行的自动驾驶和 ADAS 应用

亲身体验 Versal™ AI Core 在自动驾驶和高级驾驶辅助系统(ADAS)应用中的卓越能力。多个 ML 网络同时运行,实现实时物体检测、分类、分割、车道跟踪和驾驶员监控。每通道支持6路ADAS和姿势处理,最高可达30fps。采用96-AIE核心配置的 Versal™ DPU,可适配多个 2MP 以上实时摄像头输入。不容错过的机会,一同探索自动驾驶与ADAS的未来发展,体验 Versal™ AI Core引领的技术创新。

利用 AI 引擎技术实现 Low PHY 到 DFE 的综合算法

本demo展示了通过AI引擎技术从低物理层(low-PHY)到数字前端(DFE)侧的完整算法流程的高效实现。本次演示包括波束成形、IFFT/FFT、信道滤波、DUC/DDC、CFR和DPD等关键算法。通过AI引擎技术的强大威力,我们将展示一套全面算法的无缝实现。从低物理层到DFE侧,我们将完整展示包括波束成形、IFFT/FFT、信道滤波、DUC/DDC、CFR和DPD等关键算法的实现过程。



Zynq™ RFSoC DFE 与 iCana 射频前端展示

基于 AMD Zynq™ UltraScale+™ RFSoC DFE ZCU670 评估套件和 iCana 5G NR FR1 射频前端的参考设计,适合室内小型蜂窝系统。iCana 的射频前端与 ZCU670 板和评估平台无缝对接,允许用户能快速评估 AMD 的 CFR、DPD,高速 ADC 和 DAC 的射频性能。iCana 的参考设计展示了高性能、低能耗、器件优化的射频前端解决方案,可输出高达 28dBm 的功率。该布局提供了涵盖所有主要 5G 频段的引脚兼容解决方案,可用于 n41、n77、n78、CBRS 和 n79 频段的评估和设计参考。


中兴通讯基于 AMD EPYC™ 米兰处理器的 5G UPF 功能演示

中兴通讯 5G 核心网功能UPF(User Plane Function)成功地在 AMD EPYC™ 米兰系列 CPU 上完成性能测试并进行部署,当中兴 UPF 采用传统的纯软件转发架构时,可以获得比同类硬件平台更好的性能。中兴通讯 UPF 利用 DPDK 的 rte_flow 特性,将业务流识别和分发过程交给网卡硬件处理,进一步提高了 UPF 的处理能力,缩短了业务报文的转发延迟。


爱瑞无线 5G 4 芯端到端解决方案

爱瑞无线依托自身 5G 基站系统的完整研发能力和大规模商用经验, 基于AMD/Xilinx 平台,向业界提供低时延、高吞吐量、高性能的 5G 端到端解决方案。



亚信科技5G场景计费系统解决方案


亚信科技携手 AMD 打造高性能5G计费系统解决方案。AISWare Billing计费系统充分发挥 AMD EPYC™ 高核心并发算力,6台服务器规模下模拟计费长流程压测,平均每小时 3.2 亿话单处理能力双路 EPYC 7713 达到客户原四路服务器的性能,帮助客户实现降本增效,节能减碳。


恒安嘉新云河.Web安全隔离系统


恒安嘉新云河采用第三代数字幻影技术,借助 AMD EPYC™ 高密集实时计算能力,实现Web通信的双向访问隔离,将网络风险与Web业务系统有效隔离。云河使用户无需担心“页面误封”和"0Day 漏洞攻击”等业务中断性风险和Web攻击风险。此外,系统还提供丰富的数据安全和信息安全防护能力,支持图像内容、文字信息、文件信息的安全分析以及IPV6改造、国密适配、无密码接入等能力,为客户Web应用提供7*24小时的多维度安全防护,帮助客户面临网络空间动态安全风险时,临危不惧、气定神闲。


预约 AMD 专家会议:

1. 点击这里,注册报名 MWC2023-Shanhgai
2. 联系您的AMD销售代表,预留会议室与专家时间段
3. 等待邮件确认您的会议安排
4. 由于会议室安排时间有限,还请您按照确认邮件的会议时间准时到达会议室。

地点:上海新国际博览中心 (中国上海市浦东新区龙阳路2345号)


AMD 展位在 N1 号馆 D122 展位, 我们期待与您在展位上相会



阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2023 Avnet, Inc. All rights reserved.