|
AMD 自適應和嵌入式產品技術日再約姑蘇城

“同超越,共成就”
AMD 攜手我們眾多合作夥伴,誠邀您參與5月30日,在美麗的姑蘇城舉辦的“AMD 自適應和嵌入式產品技術日”活動,現場體驗我們的最新產品演示與方案分享,與我們的專家團現場交流,共享邊緣計算的行業盛會。
本次技術日活動為期一天,分享主題包含 AMD 自適應與嵌入式產品更新,沉浸式智能座艙與艙駕一體化帶來的全新體驗,賦能智能製造的機器視覺與機器人,高性能的集成化測試設備,更高畫質的視覺享受以及圍繞我們生活方方面面的高性能嵌入式方案應用。相信在這為期一天的活動當中您都可以找到相應領域的專家和方案展示,與您碰撞創意的火花,並幫助您將之加速實現。

會議適合觀眾
• 尋找更強大,開發更便捷的硬件開發人員
• 期待使用硬件加速的軟件/算法開發人
• 尋求更靈活更高效的系統架構師
• 希望快速推進項目研發和部署的項目管理人員
日程安排/ Agenda


現場演示/ Demo
1. 車載多傳感器融合方案
下一代7nm 工藝 Versal™ 器件實現4路2MP,2路 8MP 30FPS 相機,1路激光雷達,1路毫米波雷達的數據通道處理,實現多源時問戳,數據幀的精準同步,通過 PCle 輸出,可擴展的接口,以及靈活適配不同種類的融合方式。
2. 超低延時汽車電子後視鏡方案
AMD SoC 16nm 工藝器件演示超低延時汽車後視鏡方案。本開發套件支持端到端延時低20ms, 系統冷啟動時間 1s,滿足國標 GB15084標準。乘用車後視鏡演示實現2路 2MP 像素攝像頭接入,2路Class lll 後視鏡屏幕輸出 ;商用車後視鏡演示圖像拼接能力。在兼容多 sensor 多屏幕類型的基礎上, 為未來技術演進保持更多擴展性,適用於獨立 ECU 形式的後視鏡或者屏下型,域控型等多種形態。
3. 威訊C31M 和 C56M 雲終端方案
威訊雲終端採用 AMD 處理器,為不同應用打造從終端到雲端的高性能整體解決方案,助推數宇生 態快速演進。
C31M 雲終端適用於運營商、教育、製造業、政企等行業 VD1 雲桌面方案。
C56M 雲終端適用於醫療、教育、 運營商、財稅等行業 C-VDI/VOI 雲電腦方案。
4. 多任務AI視覺加速解決方案
借助靈活自適應的 AIE-ML 架構和 Vitis™ Al 強大的深度學習推理加速優勢,可在 Versal™ Al Edge 系列 VEZ802 芯片上實現高效的多任務 Al 視覺加速功能,如目標檢測、 分割、 車道線檢測、可行駛區域檢測和深度估計等功能,滿足用戶在不同場景的需求。
5. KRIA™ SOM 機器視覺與 ROS 開發演示
基於 KR260 的 ROS 2 感知節點加速應用:ROS 2感知節點加速應用實現了“image_ pipeline”的一個子集, 它是ROS 2 生態系統中最受歡迎的包之一,也是ROS 感知堆棧的校心部分。它創建了一個由兩個硬件加速節點組成的簡單計算圖,resize 和rectify, 並利用 KRS 框架進行跟踪和基準測試。
KV260 多路目標檢測和軌跡跟踪:本 Demo 採用 KV260入 門套件,基於 Vitis AI™和 Vitis™ Video Analytics SDK ( VVAS) 設計平台實現對視頻處理的全流程進行加速,通過VCU 解碼和 Vitis AI™ DPU 實現了對目標檢測神經網絡和軌跡跟踪的推理加速。
6. Pynq RFSoC OFDM 演示
Demo 演示了 OFDM 收發器在 RFSoC 2x2 板上的實現。其中,PYNQ 器件用手控制 OFDM 子載波的底層調製方案, 並在發送 /接收的各個階段可視化數據 鏈,例如接收到的星圖。 OFDM 演示可以發送和接收高達 1024-QAM 的信號。
7. 100M/1G TSN方案及開發套件
本演示由安富利與第三方合作夥伴基於 AMD Zynq™ MPSoC 器 件以及 100M/IG TSN IP搭建,演示了 TSN 的時鐘同步過程。 TSN 是 IEEE 802.1 工作組中的TSN小組開發的一套協議標準,目的是在傳統以太網中實現確定性的最小時間延時,定義了以太網數據傳輸的時問敏感機制,為標準以太網增加了確定性和可靠性,以確保數據實時、 確定和可靠地傳輸。 TSN 被廣泛應用於時間敏感的各種實時以太網通信,如智能工廠、車載以大網、 Audio/Video Broadcast,交通、列車控制等。
8. 多通道車載視頻採集注入多功能一體機
基於視覺的自動駕駛和 ADAS 系統的開發和測試需要不同的駕駛情況下進行大量的真實測試。這款由芯驛電子科技(上海) 有限公司旗下品牌AUMO 自主研發的多功能視頻採集注入設備能夠以低延遲方式記錄原始的多通道視頻,進行視頻數據分析處理,並在硬件在環仿真(HIL)中同步回放記錄的視頻數據,滿足開發人員的採集測試一體化的需求, 大大簡化了多設備問數據的切換等繁瑣的流程。
9. 面向 Lidar 3D點雲感知的嵌入式AI邊緣計算方案
針對當前行業在激光雷達 3D 點雲感知領域面對的問題,雪湖科技通過Zyna™ UltraScale+ ™ MPSoC 打造了低時延高精度嵌入式 Al 感知邊緣計算機 LiDAREYE™。 LiDAREYE™M專為激光雷達3D 點雲的 Al 感知邊緣計算而設計, 可在百毫秒級時間內實現對目標物的識別, 以及可提供目標位置、尺寸、速度及航向角等多樣化感知參數,可以準確探測到行駛車輛的狀態、 道路的實時狀況,為實現 “聰明的車〞和“智慧的路〞提供數據 基礎。
10. 研華科技嵌入式及邊緣應用方案展示
現場將向大家展示多款基於 AMD CPU/GPU 的嵌入式單板電腦和模塊化電腦, 以及嵌入式工控機。可廣泛應用於工業和邊緣計算領域。
閱讀原文 |