Xilinx 精选产品和方案
 

AMD 自适应和嵌入式产品技术日再约姑苏城




“同超越,共成就”


AMD 携手我们众多合作伙伴,诚邀您参与5月30日,在美丽的姑苏城举办的“AMD 自适应和嵌入式产品技术日”活动,现场体验我们的最新产品演示与方案分享,与我们的专家团现场交流,共享边缘计算的行业盛会。



本次技术日活动为期一天,分享主题包含 AMD 自适应与嵌入式产品更新,沉浸式智能座舱与舱驾一体化带来的全新体验,赋能智能制造的机器视觉与机器人,高性能的集成化测试设备,更高画质的视觉享受以及围绕我们生活方方面面的高性能嵌入式方案应用。相信在这为期一天的活动当中您都可以找到相应领域的专家和方案展示,与您碰撞创意的火花,并帮助您将之加速实现。


会议适合观众

• 寻找更强大,开发更便捷的硬件开发人员

• 期待使用硬件加速的软件/算法开发人

• 寻求更灵活更高效的系统架构师

• 希望快速推进项目研发和部署的项目管理人员


日程安排/ Agenda





现场演示/ Demo

1. 车载多传感器融合方案

下一代7nm 工艺 Versal™ 器件实现4路2MP,2路 8MP 30FPS 相机,1路激光雷达,1路毫米波雷达的数据通道处理,实现多源时问戳,数据帧的精准同步,通过 PCle 输出,可扩展的接口,以及灵活适配不同种类的融合方式。


2. 超低延时汽车电子后视镜方案

AMD SoC 16nm 工艺器件演示超低延时汽车后视镜方案。本开发套件支持端到端延时低20ms, 系统冷启动时间 1s,满足国标 GB15084标准。乘用车后视镜演示实现2路 2MP 像素摄像头接入,2路Class lll 后视镜屏幕输出 ;商用车后视镜演示图像拼接能力。在兼容多 sensor 多屏幕类型的基础上, 为未来技术演进保持更多扩展性,适用于独立 ECU 形式的后视镜或者屏下型,域控型等多种形态。


3. 威讯C31M 和 C56M 云终端方案

威讯云终端采用 AMD 处理器,为不同应用打造从终端到云端的高性能整体解决方案,助推数宇生 态快速演进。

C31M 云终端适用于运营商、教育、制造业、政企等行业 VD1 云桌面方案。

C56M 云终端适用于医疗、教育、 运营商、财税等行业 C-VDI/VOI 云电脑方案。



4. 多任务AI视觉加速解决方案

借助灵活自适应的 AIE-ML 架构和 Vitis™ Al 强大的深度学习推理加速优势,可在 Versal™ Al Edge 系列 VEZ802 芯片上实现高效的多任务 Al 视觉加速功能,如目标检测、 分割、 车道线检测、可行驶区域检测和深度估计等功能,满足用户在不同场景的需求。


5. KRIA™ SOM 机器视觉与 ROS 开发演示

基于 KR260 的 ROS 2 感知节点加速应用:ROS 2感知节点加速应用实现了“image_ pipeline”的一个子集, 它是ROS 2 生态系统中最受欢迎的包之一,也是ROS 感知堆栈的校心部分。它创建了一个由两个硬件加速节点组成的简单计算图,resize 和rectify, 并利用 KRS 框架进行跟踪和基准测试。

KV260 多路目标检测和轨迹跟踪:本 Demo 采用 KV260入 门套件,基于 Vitis AI™和 Vitis™ Video Analytics SDK ( VVAS) 设计平台实现对视频处理的全流程进行加速,通过VCU 解码和 Vitis AI™ DPU 实现了对目标检测神经网络和轨迹跟踪的推理加速。



6. Pynq RFSoC OFDM 演示

Demo 演示了 OFDM 收发器在 RFSoC 2x2 板上的实现。其中,PYNQ 器件用手控制 OFDM 子载波的底层调制方案, 并在发送 /接收的各个阶段可视化数据 链,例如接收到的星图。OFDM 演示可以发送和接收高达 1024-QAM 的信号。


7. 100M/1G TSN方案及开发套件

本演示由安富利与第三方合作伙伴基于 AMD Zynq™ MPSoC 器 件以及 100M/IG TSN IP搭建,演示了 TSN 的时钟同步过程。TSN 是 IEEE 802.1 工作组中的TSN小组开发的一套协议标准,目的是在传统以太网中实现确定性的最小时间延时,定义了以太网数据传输的时问敏感机制,为标准以太网增加了确定性和可靠性,以确保数据实时、 确定和可靠地传输。TSN 被广泛应用于时间敏感的各种实时以太网通信,如智能工厂、车载以大网、 Audio/Video Broadcast,交通、列车控制等。


8. 多通道车载视频采集注入多功能一体机

基于视觉的自动驾驶和 ADAS 系统的开发和测试需要不同的驾驶情况下进行大量的真实测试。这款由芯驿电子科技(上海) 有限公司旗下品牌AUMO 自主研发的多功能视频采集注入设备能够以低延迟方式记录原始的多通道视频,进行视频数据分析处理,并在硬件在环仿真(HIL)中同步回放记录的视频数据,满足开发人员的采集测试一体化的需求, 大大简化了多设备问数据的切换等繁琐的流程。


9. 面向 Lidar 3D点云感知的嵌入式AI边缘计算方案

针对当前行业在激光雷达 3D 点云感知领域面对的问题,雪湖科技通过Zyna™ UltraScale+ ™ MPSoC 打造了低时延高精度嵌入式 Al 感知边缘计算机 LiDAREYE™。 LiDAREYE™M专为激光雷达3D 点云的 Al 感知边缘计算而设计, 可在百毫秒级时间内实现对目标物的识别, 以及可提供目标位置、尺寸、速度及航向角等多样化感知参数,可以准确探测到行驶车辆的状态、 道路的实时状况,为实现 “聪明的车〞和“智慧的路〞提供数据 基础。


10. 研华科技嵌入式及边缘应用方案展示

现场将向大家展示多款基于 AMD CPU/GPU 的嵌入式单板电脑和模块化电脑, 以及嵌入式工控机。可广泛应用于工业和边缘计算领域。



阅读原文
www.avnet.com/apac  
Copyright ©2023 Avnet, Inc. All rights reserved.