Avnet Asia Connect
 
 

安富利推出96Boards ON Semiconductor雙攝影機夾層卡加快原型創建

讓設計和系統工程師以較低的成本開發具有相機感測器模組的嵌入式視覺應用

2020年9月15日,中國北京 - 全球領先的技術解決方案提供商安富利日前推出了96Boards ON Semiconductor雙攝影機夾層卡開發和原型創建平臺。該平臺適用於與雙攝影機模組搭配使用的AP1302影像處理器,能夠幫助設計和系統工程師利用行業標準技術創建經濟、高效的嵌入式視覺應用。

該夾層卡中標配的兩個成像接入系統(IAS)相機模組,採用了安森美半導體的AR0144單色數位圖像感測器。AR0144是一個一百萬圖元的MIPI介面感測器(1028x800解析度),能夠在全解析度下以每秒60幀的速率運行。其創新的全域快門圖元設計業已經過優化,可準確、快速地捕捉運動場景,同時生成高清的數位圖像。這種捕捉清晰圖像的能力對於掃描、工業檢測和無人機導航等應用至關重要。

通過使用96Boards標準,該夾層卡能夠利用賽靈思Ultra96-V2平臺的許多功能輕鬆實現低延遲的視覺系統原型設計。

安富利產品與新興技術副總裁Jim Beneke表示:“這款原型創建平臺是專門為設計工程師、系統工程師和供應商創建的,旨在説明他們聚焦物聯網視覺、人工智慧和電腦成像等應用。它簡化了使用圖像感測器開發應用的複雜過程。此外,安富利還為該夾層卡搭配了Ultra96-V2開發板,能夠為使用者提供一個具有出色性能和高性價比的人工智慧視覺平臺。”

該平臺採用MIPI介面和攝影機序列介面(CSI2), 這些都是MIPI聯盟制定的介面規範。MIPI-CSI2規範定義了標準的圖像感測器、ISP(圖像信號處理器)和主機處理器之間的介面,被廣泛應用於絕大多數嵌入式系統中圖像感測器的高速通信輸出。

安森美半導體的API 1302圖像輔助處理器可以在平臺內執行影像處理功能,包括感測器的旋轉、配置和校準。這些處理功能還有助於減少開發嵌入式相機系統的設計工作。AP1302採用MIPI-CSI2通道連接感測器和主機處理器。

安森美半導體的IAS圖像感測器模組介面有助於:
• 簡化攝影機系統設計:單一的標準化介面有助於將成像模組快速連接至信號處理板(processing board),例如96Boards夾層卡
• 縮短產品的研發週期:該解決方案通過採用低接觸服務設計來縮短產品的上市時間
• 降低學習曲線:IAS是隨插即用的解決方案,不需要事先學習成像系統的專業知識

採用標準化IAS介面的目的是,希望說明任何一位元嵌入式視覺系統設計師或開發板設計師訪問所有相容的圖像感測器模組。

安森美半導體智慧感知部消費類方案分部副總裁兼總經理Gianluca Colli表示:“透過將唾手可得的基於安森美半導體圖像感測器的IAS模組與AP1302 ISP的功能和靈活性相結合,我們讓製造商能夠採用業界標準的96Boards格式輕而易舉地進行原型設計。”


安富利設計的96Boards ON Semiconductor雙攝影機夾層卡開發和原型創建平臺,搭載了兩個IAS感測器模組和一個AP1302成像輔助處理器,現已在美洲、歐洲、亞太地區和日本上市,售價199美元。
欲瞭解更多資訊,請訪問:https://www.avnet.com/wps/portal/us/products/new-product-introductions/npi/avnet-96boards-on-semiconductor-dual-camera-mezzanine


關於安富利公司
安富利是一家全球技術解決方案提供商,擁有廣泛的生態系統,可在產品生命週期的每個階段為客戶提供設計、產品、行銷和供應鏈專業知識。我們將創意轉化為智慧解決方案,減少將產品投放市場所需的時間、成本和複雜性。近一個世紀以來,安富利一直致力於說明全球客戶和供應商實現技術的變革。瞭解安富利的更多資訊,歡迎瀏覽 http://www.avnet.com/


安富利微信公眾號: AvnetAsia


安富利 Twitter: @Avnet
安富利 Instagram: http://www.instagram.com/Avnet
安富利 LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/avnet
安富利 Facebook: http://www.facebook.com/AvnetInc

所有品牌和商品名稱除外商標或註冊商標,屬於各個所有者的財產。安富利並不承擔任何其他商標的專有權益。



媒體聯繫:
Yeap Wei Ting
安富利亞太區
+65.6580.6611
WeiTing.Yeap@AVNET.COM





▲回頁首

 
avnet.com/apac  
Copyright ©2020 Avnet, Inc. All rights reserved.