Avnet Asia Connect
 
 
大舉推動無線充電技術





隨著無線充電的到來,開發人員正在尋找一種簡單快捷的方式來提供這些解決方案。 為了滿足這一需求,安富利已建立臺灣首座符合 1.2.4 規格的無線充電實驗室,並採用nok9 CATS I和CATS II。 現在可以在企業申請官方認證之前對產品進行預先測試。

配備了WPC認可的測試設備nok9 CATS I和CATS II,安富利還與測試實驗室形成戰略聯盟,確保嚴格的測試標準得到遵守。 當製造商完成產品設計時,產品將首先發送到安富利實驗室進行FOD校準和Qi認證預測試。 認證過程從4到6週不等,但安富利有效縮短了等待時間,從而加快了發布。 此外,作為QI標誌許可證持有者,安富利的設備符合最新的QI規範,讓企業在測試階段時放心。














▲回頁首
 
avnet.com/apac  
Copyright ©2018 Avnet, Inc. All rights reserved.