Avnet Asia Connect
 
 

安富利发布全新蜂窝模块,加快物联网应用的开发

AVT9152模块集成了 Nordic Semiconductor的 NB-IoT/LTE-M SiP和SoC,能够满足复杂、低功耗的连接需求,并且可以轻松连接至安富利的IoTConnect平台

2020年12月8日,中国北京 - 全球领先的技术解决方案提供商安富利亞太(纳斯达克股票代码:AVT)今日宣布推出AVT9152模块,进一步拓展了其产品阵容。该模块专为各种采用蜂窝网络连接并要求低功耗和超小组件尺寸的嵌入式应用而设计,以加快物联网应用的开发。AVT9152模块采用了Nordic Semiconductor的领先技术,能够为工程师和开发者提供NB-IoT/LTE-M、GPS和低功耗蓝牙(Bluetooth LE)无线连接,是市面上尺寸最小的模块之一。这款新产品的推出进一步丰富了安富利的生态系统。

AVT9152模块可支持多种应用,包括新冠病毒接触者追踪、物流和资产追踪、自动售货机、自助服务终端 、医疗设备和智能楼宇自动化等。这些应用要求在不增加设备尺寸的情况下,实现无线连接和高电源效率。安富利的新模块产品通过采用Nordic Semiconductor的nRF9160低功耗系统级封装(SiP),以及nRF52840蓝牙5.2/低功耗蓝牙(Bluetooth LE)先进多协议片上系统(SoC),满足了这些要求。

安富利亚洲设计服务高级副总裁黄昌国表示:“为了充分挖掘物联网的无限潜能,工程师们必须在不影响功能的前提下,最大限度地缩减设备尺寸并降低功耗。我们的新模块产品采用了Nordic Semiconductor提供的业界最出色的SiP和SoC技术,能够帮助工程师轻松实现两者之间的平衡。AVT9152模块适用于低功耗和小尺寸物联网应用,是依托安富利强大科技生态系统所推出的最新产品。”

nRF52840蓝牙5.2/低功耗蓝牙(Bluetooth LE)先进多协议SoC,内置带有浮点运算单元(FPU)的64MHz、32位Arm®Cortex®M4处理器,与nRF9160 SiP内部集成的Arm Cortex-M33处理器搭配使用,能够确保该模块具备足够的算力,支持各种复杂的处理器密集型物联网应用。

该模块为物联网产品的开发提供了高度的灵活性和可扩展性,能够缩短新产品上市时间。它让物联网设计变得十分简单, 如同将电源、传感器和天线连接至模块一样轻松。

AVT9152评估套件通过安富利的企业级 IoTConnect 平台,提供端到端的云连接,从而简化物联网应用的开发。它自带安富利的eUICC SIM卡,支持全球连接,可提供3个月、50MB的试用服务。该评估套件已在全球发售,具有3轴加速度计、3轴陀螺仪,以及压力、温度、相对湿度、环境光照和运动(PIR)传感器。更多信息,请访问 http://avnet.me/AVT9152NPI。



关于安富利公司
安富利是一家全球技术解决方案提供商,拥有广泛的生态系统,可在产品生命周期的每个阶段为客户提供设计、产品、营销和供应链专业知识。我们将创意转化为智能解决方案,减少将产品投放市场所需的时间、成本和复杂性。近一个世纪以来,安富利一直致力于帮助全球客户和供应商实现技术的变革。了解 安富利的更多信息,欢迎浏览 http://www.avnet.com/。


安富利微信公眾號: AvnetAsia


安富利 Twitter: @Avnet
安富利 Instagram: http://www.instagram.com/Avnet
安富利 LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/avnet
安富利 Facebook: http://www.facebook.com/AvnetInc

所有品牌和商品名称均为商标或注册商标,属于各个所有者的财产。安富利并不承担任何其他商标的专有权益。



媒体联系:
Yeap Wei Ting
安富利亚太区
+65.6580.6611
WeiTing.Yeap@AVNET.COM




▲回頁首

 
avnet.com/apac  
Copyright ©2020 Avnet, Inc. All rights reserved.