Avnet Asia Connect
 
 

安富利推出96Boards ON Semiconductor双摄像头夹层卡加快原型创建

让设计和系统工程师以较低的成本开发具有相机传感器模块的嵌入式视觉应用

2020年9月15日,中国北京 - 全球领先的技术解决方案提供商安富利日前推出了96Boards ON Semiconductor双摄像头夹层卡开发和原型创建平台。该平台适用于与双摄像头模块搭配使用的AP1302图像处理器,能够帮助设计和系统工程师利用行业标准技术创建经济、高效的嵌入式视觉应用。

该夹层卡中标配的两个成像接入系统(IAS)相机模块,采用了安森美半导体的AR0144单色数字图像传感器。AR0144是一个一百万像素的MIPI接口传感器(1028x800分辨率),能够在全分辨率下以每秒60帧的速率运行。其创新的全局快门像素设计业已经过优化,可准确、快速地捕捉运动场景,同时生成高清的数字图像。这种捕捉清晰图像的能力对于扫描、工业检测和无人机导航等应用至关重要。

通过使用96Boards标准,该夹层卡能够利用赛灵思Ultra96-V2平台的许多功能轻松实现低延迟的视觉系统原型设计。

安富利产品与新兴技术副总裁Jim Beneke表示:“这款原型创建平台是专门为设计工程师、系统工程师和供应商创建的,旨在帮助他们聚焦物联网视觉、人工智能和计算机成像等应用。它简化了使用图像传感器开发应用的复杂过程。此外,安富利还为该夹层卡搭配了Ultra96-V2开发板,能够为用户提供一个具有出色性能和高性价比的人工智能视觉平台。”

该平台采用MIPI接口和摄像头串行接口(CSI2), 这些都是MIPI联盟制定的接口规范。MIPI-CSI2规范定义了标准的图像传感器、ISP(图像信号处理器)和主机处理器之间的接口,被广泛应用于绝大多数嵌入式系统中图像传感器的高速通信输出。

安森美半导体的API 1302图像协处理器可以在平台内执行图像处理功能,包括传感器的旋转、配置和校准。这些处理功能还有助于减少开发嵌入式相机系统的设计工作。AP1302采用MIPI-CSI2通道连接传感器和主机处理器。

安森美半导体的IAS图像传感器模块接口有助于:
• 简化摄像头系统设计:单一的标准化接口有助于将成像模块快速连接至信号处理板(processing board),例如96Boards夹层卡
• 缩短产品的研发周期:该解决方案通过采用低接触服务设计来缩短产品的上市时间
• 降低学习曲线:IAS是即插即用的解决方案,不需要事先学习成像系统的专业知识

采用标准化IAS接口的目的是,希望帮助任何一位嵌入式视觉系统设计师或开发板设计师访问所有兼容的图像传感器模块。

安森美半导体智能感知部消费类方案分部副总裁兼总经理Gianluca Colli表示:“通过将唾手可得的基于安森美半导体图像传感器的IAS模块与AP1302 ISP的功能和灵活性相结合,我们让制造商能够采用业界标准的96Boards格式轻而易举地进行原型设计。


安富利设计的96Boards ON Semiconductor双摄像头夹层卡开发和原型创建平台,搭载了两个IAS传感器模块和一个AP1302成像协处理器,现已在美洲、欧洲、亚太地区和日本上市,售价199美元。
欲了解更多信息,请访问:https://www.avnet.com/wps/portal/us/products/new-product-introductions/npi/avnet-96boards-on-semiconductor-dual-camera-mezzanine
。

关于安富利公司
安富利是一家全球技术解决方案提供商,拥有广泛的生态系统,可在产品生命周期的每个阶段为客户提供设计、产品、营销和供应链专业知识。我们将创意转化为智能解决方案,减少将产品投放市场所需的时间、成本和复杂性。近一个世纪以来,安富利一直致力于帮助全球客户和供应商实现技术的变革。了解安富利的更多信息,欢迎浏览 http://www.avnet.com/。


安富利微信公眾號: AvnetAsia


安富利 Twitter: @Avnet
安富利 Instagram: http://www.instagram.com/Avnet
安富利 LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/avnet
安富利 Facebook: http://www.facebook.com/AvnetInc

所有品牌和商品名称均为商标或注册商标,属于各个所有者的财产。安富利并不承担任何其他商标的专有权益。



媒体联系:
Yeap Wei Ting
安富利亚太区
+65.6580.6611
WeiTing.Yeap@AVNET.COM





▲回頁首

 
avnet.com/apac  
Copyright ©2020 Avnet, Inc. All rights reserved.