新一代行動技術:5G 未來發展怎麼走?

2018年10月26日
現今的 IT 產業分成兩派陣營,一派擔心自己錯失搶得 5G 市場一席之地的機會,另一派則認為時間上仍綽綽有餘。這樣混亂的現象有部分要歸咎於電信龍頭釋放的訊息模稜兩可,然而新一代行動技術沒有具體發布時間也是一大主因。
■ 作者 Bernd Schöne
工商業界一直在等待 5G 時代的到來。透過第五代行動通訊技術,未來連網裝置預計高達 1,000 億台,其中經由物聯網 (IoT) 連接的裝置佔絕大多數。在毫無延遲的觸覺網際網路架構下,當今智慧型手機網路的資料容量可增加 1,000 倍,這勢必會掀起新一波科技革命,而自動化領域對此的感受將尤其深切。
事實上,「5G」只是涵蓋多種創新行動技術的行銷術語。早在 2012 年初,前身為國際電報聯盟 (International Telegraph Union) 的國際電信聯盟 (ITU) 標準委員會便要求業者提供的網路容量應高達 20 GB。具體而言,雖然 LTE 的速度理論上可達 300 Mbps 左右,但實際上其速度不超過 42 Mbps;標準 4G 的實際速度也不過落在 14 Mbps 上下。目前各界正紛紛展開 5G 測試。以美國的威訊通訊 (Verizon) 為例,該公司表示其技術的下載速度比現有 4G 網路快 30 至 50 倍。如此一來,下載一部完整電影只需約 15 秒就能完成,但 4G 卻需要 6 分鐘左右的時間。
顛覆傳統:從運送包裹到記錄患者資訊,再到尋找走丟的小狗或停車位,5G 技術將為日常生活帶來重大影響。
大多數電信公司和其他供應商都認為 5G 要到 2020 年才會正式進入商用階段,但部分業者似乎打算在這場競爭中搶得先機。儘管中國製造商中興通訊 (ZTE) 是第一家在 2017 年全球行動通訊系統協會 (GSMA) 世界行動通訊大會上展示 5G 智慧型手機的手機製造商,但聯想 (Lenovo) 仍因美國高通 (Qualcomm) 公司所提供的晶片組,在 5G 智慧型手機領域拔得頭籌。未來世界的大門是否已悄悄打開?5G 是否如同 25 年前興起的網際網路一樣,預示著新時代即將到來?
但我們非常清楚的是,5G 能夠以更靈活的方式來擴展頻率使用範圍,藉此連接數十億台行動裝置。其中大部分裝置都不會是智慧型手機,而是眾多 IoT 裝置中的感測器和致動器,包括汽車、火車與飛機在內。
各就各位,準備開跑!
工程師正忙於打造機器人乃至整個生產線,其將擁有完全匹敵現今固網系統的連線能力,不過速度更快,也安全得多。
5G 是第一個專為機器對機器 (M2M) 應用而生的行動標準。從理論上而言,該技術至少能促進自動駕駛車輛和其他系統蓬勃發展,包括「智慧工廠」。
對電信公司和供應商來說,5G 最重要的特色就是能更靈活地因應客戶需求,效果超過以往。為此,5G 一開始便以軟體定義網路 (SDN) 為核心架構,其幾乎可隨時重新編寫程式,且所需時間比先前版本要少許多。雖然資料傳輸速率會變得相當慢,但部分供應商已開始在 4G 頻率下測試 5G 技術。這些測試幾乎肯定會成為宣傳時的主要賣點,為未來真正的 5G 服務鋪平道路。事實上,許多國家仍需分配必要頻段,過去通常會以拍賣整個頻塊的方式來進行分配。2015 年時,德國三大電信龍頭:德國電信 (Deutsche Telekom)、沃達豐德國分公司(Vodafone)和西班牙電信德國分公司 (O2-Telefonica) 參與線上服務區競拍,該場拍賣籌集到超過 50 億歐元的資金,所得全歸屬於國庫,這通常稱為「數位紅利」(digital dividend)。德國聯邦網路管理局 (Bundesnetzagentur) 原訂在 2018 年底拍賣 G5 服務地區,但目前已延期到 2019 年初進行。至於全球性拍賣會的舉行時間,則有待 ITU 在明年十月的下一屆世界無線電通訊大會 (WRC) 上做出最後決策。
雖然政府機關通常認為所有頻率都是相等的,但不同頻率間的差異其實相當明顯。範圍介於 700 到 800 兆赫 (MHz) 間的頻率適合進行遠距離傳輸,例如在人口稀少的偏鄉地區。頻率越高,訊號就越強,因此業者可以透過特定的無線電基地台為更多使用者提供服務,但這會導致傳輸距離變短。在這樣的情況下,增加中繼站數量是必要的措施,特別是在建物密集的都市地區,或是有高樓大廈阻礙無線電波接收的地區。對 G5 服務地區而言,介於 3.3 到 4.2 GHz 之間的頻率至關重要,因為這些頻率能同時兼顧覆蓋範圍與資料傳輸量。製造商和電信業者正積極推動國際統一標準的制定及應用,然而以過往的經驗來看,實現這目標並非易事。
5G 幾乎在各方面都領先前代技術許多。第三代合作夥伴計劃 (3GPP) 的 600 多名代表日前宣布第一版 5G 統一標準正式出爐;該規範稱為新無線電 (NR),其可用來定義所謂的空中介面 (或稱存取模式),也就是行動或無線通訊模式下兩個站點間的通訊線路。不過,5G 本身不需要核心或骨幹架構也能展現出色效能,因為其是依靠多躍式中繼機制來運作;該機制屬於無線電網路中的一種通訊方式,其網路覆蓋區域比單一節點的無線電範圍更大。因此,節點可以使用其他節點作為中繼站,進而連接某個目的端。5G 還支援裝置對裝置 (D2D) 或點對點 (P2P) 網路架構,其可在感測器和致動器間建立直接連線,無需電信業者的協助或支付使用費。可想而知,電信業者並不看好這種模式,多躍式架構是否能成為市場上可行的替代方案還有待觀察。
想享受網路分割服務嗎?
RG 幾乎不會依賴固定的連線方式,而是根據客戶的需求和預算限制,進一步分割功能強大且靈活的核心網路。過去,行動網路不會以這種方式運作。但在未來,對傳輸速率要求極高的客戶可能會分配到相對較高的頻段,甚至有可能一次分配到多個頻段。分割技術也讓業者能保證延遲不超過一定程度,或是特定時間內遺失的最大 TCP/IP 封包數量。對依賴「永不斷線」的創新業務模式而言,這點相當重要。尤其是虛擬和擴增實境應用,都非常重視延遲問題。5G 網路運作時的延遲時間不超過 1 毫秒,而 UTMS 和 LTE 網路分別會出現 400 與 40 毫秒左右的延遲現象。

展望未來:5G 讓現有技術全面進化,呈現顛覆傳統的科技未來。
透過小巧但覆蓋範圍廣闊的網路架構,使用者將受惠於快速連線與即時通訊能力,享受到前所未有的使用體驗。
若自駕車、自駕卡車或無人駕駛客機等自動化系統故障,就會造成死傷慘重的事件。
為此,5G 增加大量備援系統,以防發生任何問題。這些系統會傳送每個訊號多次,必要時還會透過不同的無線電頻段進行傳輸。
同時,這種做法能讓損失的封包數量保持在最低限度,即使距離遙遠或環境不佳也是如此。不過,這項技術仍有待發展,我們可以預見使用者要付出一些代價才能獲得低延遲服務,特別是在需要簽訂服務層級協議 (SLA) 的時候。
如果一切順利的話,5G 技術勢必會大放異彩。儘管這項技術仍在實驗和測試階段,但不可否認的是,5G 能夠傳送的資料量比舊系統多一千倍,且節省的能源相當可觀。漸漸地,未來透過 5G 進行傳輸所消耗的能源至少會減少 90%!若要達到這個目標,新一代無線電和天線技術是不可或缺的,其可依需求將傳送功率集中在個別使用者上。該技術會利用具有波束成形或空間濾波及多輸入多輸出 (MIMO) 功能的相位陣列天線系統,避免發生訊號衰落的現象。如此一來,即使是在移動的狀態下,多名使用者也能共用一個頻率;這就像是一個孩子在別人說話時將手放在耳後,即便環境很吵雜,他還是能聽到對方在說什麼。5G 還有另一個巧妙之處,那就是該技術能讓兩個人 (或機器) 使用不同通道來進行雙向通訊,有效地將資料處理量加倍。

嶄新模型:全新時代即將來臨,在範圍 30 GHz 至 300 GHz 的毫米波頻譜下操控無線系統,不再是夢想。
這些系統的運作方式與 6 GHz 以下的傳統行動通訊系統非常不同,其需要用到新的數學模型來分析效能。
客戶和服務供應商紛紛站上起跑線,等待槍聲響起。那麼,這是否代表一切都沒問題呢?很遺憾,答案是否定的。雖然 2018 年夏季就已經公布第一個 5G 標準,而晶片製造商的設計也逐漸完善,但仍有許多問題尚未解決,其中大部分議題要等到 2019 年召開 WRC 才能定案,例如:歐洲、亞洲、非洲和北美洲地區為 G5 服務區保留的無線電頻段。
▲回頁首
|