新一代行动技术:5G 未来发展怎么走?

2018年10月26日
现今的 IT 产业分成两派阵营,一派担心自己错失抢得 5G 市场一席之地的机会,另一派则认为时间上仍绰绰有余。这样混乱的现象有部分要归咎于电信龙头释放的讯息模棱两可,然而新一代行动技术没有具体发布时间也是一大主因。
■ 作者 Bernd Schöne
工商业界一直在等待 5G 时代的到来。透过第五代行动通讯技术,未来连网装置预计高达 1,000 亿台,其中经由物联网 (IoT) 连接的装置占绝大多数。在毫无延迟的触觉因特网架构下,当今智能型手机网络的数据容量可增加 1,000 倍,这势必会掀起新一波科技革命,而自动化领域对此的感受将尤其深切。
事实上,「5G」只是涵盖多种创新行动技术的营销术语。早在 2012 年初,前身为国际电报联盟 (International Telegraph Union) 的国际电信联盟 (ITU) 标准委员会便要求业者提供的网络容量应高达 20 GB。具体而言,虽然 LTE 的速度理论上可达 300 Mbps 左右,但实际上其速度不超过 42 Mbps;标准 4G 的实际速度也不过落在 14 Mbps 上下。目前各界正纷纷展开 5G 测试。以美国的威讯通讯 (Verizon) 为例,该公司表示其技术的下载速度比现有 4G 网络快 30 至 50 倍。如此一来,下载一部完整电影只需约 15 秒就能完成,但 4G 却需要 6 分钟左右的时间。
颠覆传统:从运送包裹到记录患者信息,再到寻找走丢的小狗或停车位,5G 技术将为日常生活带来重大影响。
大多数电信公司和其他供货商都认为 5G 要到 2020 年才会正式进入商用阶段,但部分业者似乎打算在这场竞争中抢得先机。尽管中国制造商中兴通讯 (ZTE) 是第一家在 2017 年全球行动通讯系统协会 (GSMA) 世界行动通讯大会上展示 5G 智能型手机的手机制造商,但联想 (Lenovo) 仍因美国高通 (Qualcomm) 公司所提供的芯片组,在 5G 智能型手机领域拔得头筹。未来世界的大门是否已悄悄打开?5G 是否如同 25 年前兴起的因特网一样,预示着新时代即将到来?
但我们非常清楚的是,5G 能够以更灵活的方式来扩展频率使用范围,藉此连接数十亿台行动装置。其中大部分装置都不会是智能型手机,而是众多 IoT 装置中的传感器和致动器,包括汽车、火车与飞机在内。
各就各位,准备开跑!
工程师正忙于打造机器人乃至整个生产线,其将拥有完全匹敌现今固网系统的联机能力,不过速度更快,也安全得多。
5G是第一个专为机器对机器 (M2M) 应用而生的行动标准。从理论上而言,该技术至少能促进自动驾驶车辆和其他系统蓬勃发展,包括「智能工厂」。
对电信公司和供货商来说,5G 最重要的特色就是能更灵活地因应客户需求,效果超过以往。为此,5G 一开始便以软件定义网络 (SDN) 为核心架构,其几乎可随时重新编写程序,且所需时间比先前版本要少许多。虽然数据传输速率会变得相当慢,但部分供货商已开始在4G频率下测试 5G技术。这些测试几乎肯定会成为宣传时的主要卖点,为未来真正的5G服务铺平道路。事实上,许多国家仍需分配必要频段,过去通常会以拍卖整个频块的方式来进行分配。2015年时,德国三大电信龙头:德国电信 (Deutsche Telekom)、沃达丰德国分公司 (Vodafone) 和西班牙电信德国分公司 (O2-Telefonica) 参与在线服务区竞拍,该场拍卖筹集到超过 50 亿欧元的资金,所得全归属于国库,这通常称为「数字红利」(digital dividend)。德国联邦网络管理局 (Bundesnetzagentur) 原订在 2018 年底拍卖 G5 服务地区,但目前已延期到 2019 年初进行。至于全球性拍卖会的举行时间,则有待 ITU 在明年十月的下一届世界无线电通讯大会 (WRC) 上做出最后决策。
虽然政府机关通常认为所有频率都是相等的,但不同频率间的差异其实相当明显。范围介于 700 到 800 兆赫 (MHz) 间的频率适合进行远距离传输,例如在人口稀少的偏乡地区。频率越高,讯号就越强,因此业者可以透过特定的无线电基地台为更多用户提供服务,但这会导致传输距离变短。在这样的情况下,增加中继站数量是必要的措施,特别是在建物密集的都市地区,或是有高楼大厦阻碍无线电波接收的地区。对 G5 服务地区而言,介于 3.3 到 4.2 GHz 之间的频率至关重要,因为这些频率能同时兼顾覆盖范围与数据传输量。制造商和电信业者正积极推动国际统一标准的制定及应用,然而以过往的经验来看,实现这目标并非易事。
5G 几乎在各方面都领先前代技术许多。第三代合作伙伴计划 (3GPP) 的 600 多名代表日前宣布第一版 5G 统一标准正式出炉;该规范称为新无线电 (NR),其可用来定义所谓的空中接口 (或称存取模式),也就是行动或无线通信模式下两个站点间的通讯线路。不过,5G 本身不需要核心或骨干架构也能展现出色效能,因为其是依靠多跃式中继机制来运作;该机制属于无线电网络中的一种通讯方式,其网络覆盖区域比单一节点的无线电范围更大。因此,节点可以使用其他节点作为中继站,进而连接某个目的端。5G 还支持装置对装置 (D2D) 或点对点 (P2P) 网络架构,其可在传感器和致动器间建立直接联机,无需电信业者的协助或支付使用费。可想而知,电信业者并不看好这种模式,多跃式架构是否能成为市场上可行的替代方案还有待观察。
想享受网络分割服务吗?
RG 几乎不会依赖固定的联机方式,而是根据客户的需求和预算限制,进一步分割功能强大且灵活的核心网络。过去,行动网络不会以这种方式运作。但在未来,对传输速率要求极高的客户可能会分配到相对较高的频段,甚至有可能一次分配到多个频段。分割技术也让业者能保证延迟不超过一定程度,或是特定时间内遗失的最大 TCP/IP 封包数量。对依赖「永不断线」的创新业务模式而言,这点相当重要。尤其是虚拟和扩增实境应用,都非常重视延迟问题。5G 网络运作时的延迟时间不超过 1 毫秒,而 UTMS 和 LTE 网络分别会出现 400 与 40 毫秒左右的延迟现象。

展望未来:5G 让现有技术全面进化,呈现颠覆传统的科技未来。
透过小巧但覆盖范围广阔的网络架构,使用者将受惠于快速联机与实时通讯能力,享受到前所未有的使用体验。
若自驾车、自驾卡车或无人驾驶客机等自动化系统故障,就会造成死伤惨重的事件。
为此,5G增加大量备援系统,以防发生任何问题。这些系统会传送每个讯号多次,必要时还会透过不同的无线电频段进行传输。
同时,这种做法能让损失的封包数量保持在最低限度,即使距离遥远或环境不佳也是如此。不过,这项技术仍有待发展,我们可以预见使用者要付出一些代价才能获得低延迟服务,特别是在需要签订服务层级协议 (SLA) 的时候。
如果一切顺利的话,5G 技术势必会大放异彩。尽管这项技术仍在实验和测试阶段,但不可否认的是,5G 能够传送的数据量比旧系统多一千倍,且节省的能源相当可观。渐渐地,未来透过 5G 进行传输所消耗的能源至少会减少 90%!若要达到这个目标,新一代无线电和天线技术是不可或缺的,其可依需求将传送功率集中在个别使用者上。该技术会利用具有波束成形或空间滤波及多输入多输出 (MIMO) 功能的相位数组天线系统,避免发生讯号衰落的现象。如此一来,即使是在移动的状态下,多名使用者也能共享一个频率;这就像是一个孩子在别人说话时将手放在耳后,即便环境很吵杂,他还是能听到对方在说什么。5G 还有另一个巧妙之处,那就是该技术能让两个人 (或机器) 使用不同信道来进行双向通讯,有效地将数据处理量加倍。

崭新模型:全新时代即将来临,在范围 30 GHz 至 300 GHz 的毫米波频谱下操控无线系统,不再是梦想。
这些系统的运作方式与 6 GHz 以下的传统行动通讯系统非常不同,其需要用到新的数学模型来分析效能。
客户和服务供货商纷纷站上起跑线,等待枪声响起。那么,这是否代表一切都没问题呢?很遗憾,答案是否定的。虽然 2018 年夏季就已经公布第一个 5G 标准,而芯片制造商的设计也逐渐完善,但仍有许多问题尚未解决,其中大部分议题要等到 2019 年召开 WRC 才能定案,例如:欧洲、亚洲、非洲和北美洲地区为 G5 服务区保留的无线电频段。
▲回頁首
|