Avnet Asia Connect
 
 

5G來了!你該換汽車了




每到車展,各個車廠總是喜歡給自己的產品貼上各式各樣的“標籤”。道理很簡單,無非是想突出這個車的核心“賣點”,提醒你“該換汽車了”。

在2018上海車展上,如果說哪個“標籤”最流行,大家的答案肯定一致,那就是“5G汽車”。只要隨便在網上一搜,各個汽車廠商與電信運營商、設備商聯手推5G汽車的新聞就會撲面。恍惚間,讓人懷疑這是車展還是通信展……

無獨有偶,在一年一度的巴賽隆納世界移動通信大會這個通信行業的場子上,也出現了越來越多車企的身影,比如今年吉利汽車就在這個大會上宣佈了自己5G汽車的量產計畫。實際上,通信和汽車行業這種彼此的跨界由來已久,只是在5G門前,勢頭更為猛烈。



當汽車遇上5G

其實這也不難理解——之前的2G/3G/4G實現了人和人之間隨時隨地的連接,這個任務在地球上已經基本完成;而5G的使命則是“萬物互聯”,一下子將網路的規模提升了幾個數量級,汽車作為我們生活中最重要的“物件”之一,當然也逃不出5G這張網。為了實現這個目標,5G也進化出了速度快(4G的50-100倍)、時延小(低至1毫秒)、連接廣(1平方公里百萬級接入)等特性,更是讓一直在追求網聯化的汽車難於拒絕。

另一方面,今天的汽車自身產品形態也在發生變化,其不再是單純的交通工具,而是通過電動化、智慧化、網聯化、共用化樹立自己的新“人設”。這所謂的汽車“新四化”,其本質都以資料化為基礎的。按照英特爾的估算,未來無人駕駛汽車每秒鐘將消耗0.75GB的資料量,每天將使用約4000GB的資料量……這意味著未來的汽車不僅要燒油(或用電),同時還要“燒”資料,而資料的消費關乎汽車使用者的體驗,甚至是安全,所以說未來的汽車是移動著的“資料中心”,並不為過。大家知道,資料只有連接才能令其價值最大化,而5G恰好提供了這樣的連接通道!儘管車聯網的概念早於5G,但是人們逐漸發現,5G才是車聯網的終極解決方案。由此看來,汽車和5G,一需一供很是般配,走到一起是遲早的事情。

人們對於推動“汽車+5G”這件事很著急,還有另一個原因。由於5G的“使命”不同,這決定了之前2G/3G/4G建立起的商業模式並不完全適用於5G,於是傳統電信行業迫切需要考慮如何開拓新的應用場景,從萬物互聯中獲利;而與此同時,電信行業以外的玩家,包括車企,也想在價值鏈格局未定之時去試著切切“蛋糕”,拓展自己的商業空間,這也是大家願意在5G汽車上加碼投入的重要考量。在博鼇亞洲論壇2019年年會上,工信部部長苗圩斷言“無人駕駛汽車可能是5G技術最早的應用場景,而車聯網可能是5G最大的應用市場”,算是最好的總結吧。

所以說,行業訴求、政府背書、企業發力……共同促成了目前5G汽車的繁榮局面。



變化中的汽車

雖然對5G時代汽車產品形態的改變已經有很多討論和想像,但還是有必要將一些重要的改變列出來,特別是那些顛覆性的改變。


自動駕駛

雖然人們一直在談“自動駕駛”,但目前大多數所指的都是“單車”的自動駕駛,是在通過一系列感知、決策和執行技術,在汽車本地完成的智慧控制閉環;而真正的自動駕駛,還需要考慮單車智慧和基於V2X的車聯網的無縫融合,讓車輛與交通基礎設施、其他車輛以及行人之間共用資料,做出快速、正確的判斷和動作。

之前基於蜂窩移動網路實現V2X(C-V2X)最大的一個障礙就在於網路延時。比如基於LTE的V2X,延時在50-100毫秒,這意味著在高速行駛中的制動距離是米級的;而5G理論上可以做到1毫秒的延時,制動距離可以低至釐米級。5G的這種特性將完美地解決自動駕駛的剛需,加之5G汽車聯盟(5GAA)等行業組織的推動,基於5G的V2X的廣泛商用,這是一個時間的問題。


車載資訊娛樂

資訊娛樂系統應該是最早有“上網”需求的汽車部件。5G之後,坐在車裡就可秒下高清電影,這可能是人們對5G價值最直觀的認知了。但5G能夠帶來的可能性,遠不止於此,以下功能的集成,將令未來的車載資訊娛樂系統大不相同:

• 多屏將成為是車載資訊娛樂系統的潮流,特別是當自動駕駛解放了用戶的雙手和眼睛之後,享受5G傳來的內容將是大家消磨
  車中時間的主要方式。

• 5G將讓VR/AR應用這類資料流程量大戶有機會接入汽車,後續的可能性,大家可以自行腦補。

• 語音助手等人工智慧應用會更普遍地導入車載體驗,在車中享受雲端推送服務更加無縫。

• 高清地圖導航將成為可能,每輛汽車甚至都可以成為地圖資料的貢獻者,將即時路況資料通過5G傳輸給雲端。


車輛使用維護

有人說5G可能會砸了4S店的飯碗,這話雖然有些絕對,但也有幾分道理。比如,由於車載感測器可以將車輛各個關鍵部件的運行情況記錄下來,並通過5G傳輸給4S店或車廠進行監控和分析,所以未來車輛的保養維修會是按需進行的,而不是向現在這樣按照里程和時間去規定。基於5G的物聯網,將會重新定義用戶和車廠、售後的關係,大家熟悉的商業模式很可能會被修改。

再展開一些想像力——如果車輛的資料可以通過5G在更大範圍內進行分享,比如給保險公司,那麼對於車險行業的產品設計、銷售、勘驗、理賠等服務流程也會產生深刻的影響,實際上這也是目前很多保險科技公司正在琢磨的事情。

再往前想一步,未來你真的還需要自己的私人汽車嗎?5G會讓共用出行更進一步,100多年的汽車文明或將隨之發生改變……

有資料顯示,到2035年,5G將為汽車產業、供應鏈、客戶創造超過2.4萬億美元的經濟產出,將占預期5G全球經濟影響的五分之一,“5G改變汽車”將是不爭的事實。所以,5G來了,除了換5G手機,也是時候考慮是否要換一台5G汽車了。








▲回頁首

 
avnet.com/apac  
Copyright ©2019 Avnet, Inc. All rights reserved.