Avnet Asia Connect
 
 

安富利台湾暨南亚区区域业务总裁云昌昱:

印度进入智慧型手机元年 IoT和创客生态系统想像无限



2018/05/23 - DIGITIMES 何致中/电子时报

全球电子产业在大陆与美国两强掀起贸易战火的夹缝中,出现了许多新的机会与挑战,而台湾电子产业一直是两个大国之中,最强而有力的供应体系之一,如何巧借东风借力使力,让台湾产业升级并找寻到立足于世界的关键角色,成为产、官、学、研都注意的话题。

而举凡是半导体、系统、电子零件代理通路,都重视到「人口红利」的重要性,在新南向政策呼得震天价响的声浪下,台湾业者已经有拓展大陆市场的重要经验,如何能够掌握下一个人口红利的广大蓝海市场,「期待却又怕受伤害」正也说明了电子产业界经营团队的心情。

目前全球最重要的主流消费电子产品仍为智慧型手机,然而业界也深知做为全球最大智慧型手机市场的大陆,成长空间已经不大,成为众品牌厂之间的市占率争夺红海。雄踞南亚的印度,2017年估计销售出了1.32亿支左右的智慧型手机,但值得注意的是,印度传统功能型手机,比例却是仍高于智慧型手机。

另一方面,尽管各类消费电子产品举凡平面电视、手机、电脑等,都无法忽视印度等市场,但如同大陆红色供应链,甚至更往前回溯到南韩三星电子(Samsung Electronics)的崛起过程,印度政府也开始重视在地生产的问题,业者也直言,当政府政策强力介入时,也将会改变产业界的思维。

我们可以看到,印度将从2018年4月1日开始计算的财年,调高电子产品的进口关税。举凡如行动通讯装置、穿戴式装置进口关税从15%调高为20%,手机零组件进口关税从10%调升至15%,各类光电零组件包括LED、显示器面板包括LTFT-LCD与OLED面板,从7.5%与10%,也陆续调高为15%。业界也不难看出,印度政府极力希望把制造端拉向印度本土,对电子产业界的量变与质变,正在发酵中。

电子时报独家专访到全球电子零组件代理通路大厂安富利(AVNET)台湾暨南亚总裁云昌昱,云昌昱近期频繁往返于南亚市场、东协市场,其提供的全球级业者视野,也值得台系供应体系业者借镜与参考。以下为专访纪要。



图说:云昌昱现职为安富利台湾暨南亚区区域业务总裁,常驻台湾,带领过半导体行销、业务部与应用工程部门,
在亚洲电子业具超过30年经验。符世旻摄


问:您如何看待具有人口红利特色的新兴大国印度,印度近期经济政策上的重大改变如何影响电子业者布局?

答:我接管这个区域市场是在约1年前。

印度市场,我们先从经济发展等各方面观察,估计大约能够保持在GDP约6~8%的成长率,印度人口是高达13亿人以上的国家,与大陆之间将争抢全球人口第一或第二大国家地位,成长动能一直会持续。

而我认为,印度智慧型手机元年,相当可能就是2018年,另外,跟电力(power)系统相关的基础设施,更是印度在国家发展的脚步中,极度需要的。

印度智慧型手机需求量可望在今年正式超越功能型手机,如何看出这样子的发展趋势呢?主因系印度政府真正开始有了一些实际动作,相关供应体系厂商也开始真正落实,推手就是政府在地生产的概念。

观察以往各新兴国家的产业发展,一旦有国家的力量投入,通常成效都会很大。印度市场的例子,最核心的因素就是税制。关于国家内政政策,业界并不评论队对错与否,但不可忽视的是税制的鼓励或限制,让供应链进驻,给予减免、在地生产免税,加上进口关税的障碍,促使电子产业业者必须于印度本土发展出完整的供应链。

以印度的例子为例,原本的生意模式是从其他地方采购完、再把周边关键零组件组装完毕后,再运进印度销售,但印度政府此次从PC板就开始限制,只要是把关键零组件组装到了PC板上进口,就会增加课税,当然这些法令未必非常很到位,但是这就打破了既有的模式,现在印度政府的思维就是确保电子制造业厂商要有在地工厂,从定义上颠覆「印度制造」的概念。

问:就以安富利的观点,您认为布局印度市场的挑战与机会为何?

答:对于安富利来说,我们在当地收购代理通路业者的时间比较早,至少有了20年以上的经验,营运架构算是非常完整,公司也希望我去带领这样的团队。藉由站在台湾人角度,发展智慧型手机市场与供应链的经验,事实上在台湾市场经营电子通路产业的经验,在这个产业中是比较领先、甚至名列前茅的。在这个十几亿人口的新兴市场,加上智慧型手机并未十分普及,配合当地政府鼓励在地生产,台湾跟印度团队的交流也愈来愈多。

站在企业的立场,公司当然也会考量这些因素做出整合策略,当然,南亚市场最明显的就是语言、文化等问题。事实上,文化差距颇大,我们的经营团队前往印度也会特别紧张,包括饮食、风土民情等等,但是当双方了解愈来愈多的时候,这些障碍就会减少,安富利在电子零件产业具有自己的know-how ,加上购并效应,使得市场布局配合当地地陪,发展速度会比较快,同个集团旗下管理的区域,障碍就会愈来愈少。

安富利目前印度当地团队已经超过100人,约在1998年进入印度市场,今年正好满20年,以印度电子业重镇城市邦加罗尔为主力,约有70%人力驻扎于班加奈尔,约有70~80名员工,另外印度据点还包括德里、新德里、孟买等地,约有6~7个据点。

我认为,印度是一个成长中的市场,未来安富利在此的员工成长人数并没有限制,我们保持很稳定地发展。以我个人为例,每个季度都会前往印度视察了解各据点的营运状况。

除了印度功能型手机替换为智慧型手机的广大商机外,工业物联网(IIoT)概念将是一个具有爆发成长的潜力市场。举凡点钞机、水表、电表,这并非以台湾2,000万人口能够想像的市场,印度或是大陆都是十几亿人口,会具有几亿的户数单位,若配合无线通讯技术,或许纪录单位只要开过巷弄,就可以搜集到各户的数据,确保收取适当的水电费用,这就是物联网(IoT)、大数据(big data)的具体落实,更是庞大的机会。

整体来看,目前印度市场布局将会保持稳定成长,尽管说不上立即性的爆发成长,但是平均双位数百分比成长已经是既定方针,也已经是安富利具体已经达到的成长目标。

问:您又如何看待东协市场的布局,特别是现今业界关注的越南市场?

答:确实越南市场是目前新兴市场成长最快的国家之一。主要是越南的电信基础设施需求相当强劲,越南电信设施力求在地生产,不用其他厂牌,越南电信商事相当广大的生意,在越南发展速度也相当快速。

电信业牵扯到基础设施,不像是贴近终端消费市场的手机产品。除了电信业是越南比较广大的一个发展领域外,电动车(EV)的生产,越南也都具有一点规模。目前我们可以看到,电子产业的龙头大厂在越南都有规模庞大的工厂,越南已经是相当大的生产基地,进入障碍已降低。

对于安富利来说,已经有收购一些公司,目前来讲,越南市场成长比任何一个区域都来的惊人。前几年的平均复合成长超过30~40%,2~3年就翻1倍。我们成长也相当快速,也因为起飞速度实在太快,对于人力、人员掌握比较困难。目前我们在越南将近约有20个人,分布于河内、胡志明市等据点。主力业务聚焦在通讯、网通领域,如GPON、IoT,占在安富利当地业绩约6~7成营收比重。

至于东协其他国家,新加坡发展也还不错。由于新加坡是城市国家,对于交通、车量管制系统、POS、智慧城市、无人驾驶等,都陆续有积极的规画。值得一提的是,拥有私人车辆在某些国家很简单,但是在新加坡是很辛苦的,汽车持有成本很高,怎样有效率的使用,但是又不要造成太大的负担,汽车相关的系统,是新加坡相当值得注意的生意。泰国,目前也聚焦于电力系统领域。

大陆部分,市场则相当广大。举凡先进驾驶辅助系统(ADAS),陆厂非常积极,而之前提到的印度、泰国市场的电表、电力系统,更也可应用于大陆市场,IoT概念的想像空间非常大。

不可否认,大陆一定会电子产业重点发展的地方,台湾事实上已经发展到一定程度,美国当然无庸置疑是创新汇集的市场。我们仍然看到,台湾在制造领域还是执牛耳的角色,慢慢大陆也会起来,未来将同时有印度制造、台湾制造、大陆制造。可以预见的是,这几个大国市场,推动在地生产的政策如税制相关,会愈来愈多,希望让关键零组件生产在地化,采购零组件规格,也会希望使用当地的标单。

问:安富利在通路产业,面临电子零组件通路大厂包括如大联大投控、艾睿电子竞争,而全球电子产业出现更大的典范转移,造成如亚马逊(Amazon)这样颠覆市场生态的业者横空出世,安富利如何在市场竞争中保持较强的获利能力?展望后市,经营战略为何?

答:确实,我们看到亚马逊的崛起,亚马逊原本只是销售书籍起家,尔后造成了一整个生态体系。电子零组件通路这个产业由来已久,如何做得比较不一样?我们也朝向一个整体生态体系方向前进,针对新兴市场、创客(maker)市场,我们对于新兴IoT、5G的各种新兴领域有比较不一样的看法。

对于生态体系的建构,我们有一定程度的涉猎,根据目前公司所拥有跟欠缺的事情,架构蓝图,接下来跟拼图一样,根据大的目标方针,陆续补足不足之处,当发现在时效上较为缓慢时,我们就会采用购并方式进行。

针对IoT时代中,创客市场的兴起,安富利做了一些布局与考量。关键在于,怎么样准备一群幕后的人,当客户有设计想法的时候,藉由网路平台,能够提供一群专业的人来回答这些执行面上问题,进一步让具有软、硬体背景的工程师协助处理电子产品的实际生产。

再更进一步,教导创客、有idea的人,如何去架构公司,进入小量生产阶段,等到概念真正发扬光大、在市场上获得认可,进入大量生产的时候,这更是原本通路商安富利最正统的生意模式。

安富利曾收购Premier Farell、RTI、中联中国、Internix、得毅、合讯、itX等公司,这些收购案的背后,其实就是一直在茁壮版图。我们现在看到了创客市场、新兴市场,有些具有创意的客户如果要做小批量、小规模生产,事实上是有难度的,但我们对于生态体系的布局,也正是从这些创新概念发展,进而帮助创客。

问:全球电子产业在车用电子化、5G世代、IoT、AI等概念下,会有什么转变,电子零组件代理通路业者未来的经营方向为何?

答:看过《魔鬼终结者》(The Terminator)吗?电影中发展了天网(Skynet),其实就是我们现在所谈的人工智慧(AI)、IoT概念,绝对都是革命性的东西,也颠覆很多旧有的想法与逻辑,也将会减少许多企业中重复性高的工作。

在生意模式上,我们看到了这样的机会。做半导体的人,虽然有了idea,但是不见得知道机构的东西,但是组成一个终端装置,需要软体、硬体、各种东西的配合,我们提供的新生意模式,植基于收购了许多公司,未来客户只要透过加入平台会员,我们旗下的工程师会给这些具有点子的创客许多建议,让创客知道要采购哪些零组件,尽管只是3~5片的小量样本,这个电子商务类型的模式,将协助创客了解地更为全面,从原始的idea中推演出需要那些必要、正确的零组件。

我认为,这个整体性的电子商务通路,是一整套的概念,未来就是一个生态体系的建构,适合机动性高的中小企业,也是台湾企业产业特色,特别适合IoT时代。一个电子产品从发想、从无到有,到小量、大批量生产,就是如此进展,而零组件通路导入电子商务的概念后,我想变化会很精彩,未来通路产业是否大者恒大,我不予置评,以前是两极化的时代。

但到了现代,零组件通路商面临快速地产业变化,人际沟通、介面都已经变的不太一样,我们要研究的是新世代族群,亦即未来10年可能会主导电子产业生意模式的族群,他们的行为模式是值得注意的,进一步思考通路业者的价值在哪边,让更多的design in变成design win。

问:2018年产业界面临美中贸易战、零组件、原物料缺货等问题,您如何看待今年总体经济层面的影响?

答:国家跟国家之间贸易战,所谓的贸易,是双方谈出来的,总有解决的方法,但是就看是什么样的方式。如同一个石头丢到湖面,会掀起涟漪,但我个人并不认为到目前阶段有太大影响,公司层面并不会对此对出公开评论。

至于如现今被动元件缺货的市况,当然市场上风雨很多,不过从经济学角度就是供需问题。有个现今国际大厂大力看好车用市场,把资源大量转移过去,但既有领域就出现供给缺口。

当然,也如同石头丢入湖中的比喻,被动元件的供需问题目前看来石头比较大些,影响时间拉长。不过,也有可能这些缺货的零组件价格变好之后,自然就有厂商想要回头,也可能厂商看到生意这么好,强化投资,让供给增加,价格就会回稳。赔钱生意没人做、杀头生意抢着做。

零组件、原料等供需,我并不否认有波动,大一点石头,涟漪影响会久一点。但同样地,系统厂成本提高,如果生产业者不能够获利,也会减少供应量,进一步也会减少终端产品生产,这样被动元件等零组件采购也就会平衡,这些都是产业数十年来的起伏,端看供应商、代理业者之间如何沟通协调。



原文网址:DIGITIMES


欲了解安富利如何在科技产品生命周期的各个阶段为客户提供帮助,敬请访问:
https://www.avnet.com/wps/portal/apac/company/about-avnet/success-stories

所有品牌和商标名称都系商标或注册商标,均属于其各自所有者的财产。除自己拥有的商标权益外,安富利不拥有其它机构的专有商标权益。



安富利微信公眾號: AvnetAsia




▲回頁首

 
avnet.com/apac  
Copyright ©2018 Avnet, Inc. All rights reserved.