Avnet Asia Connect
 
 
在 NB IoT 领域抢得先机




准备开发与设计行动连网 IoT 原型装置以轻松利用 NB IoT 网络的开发人员,只需要 Avnet NB IoT 入门套件就能搞定一切。透过此套件,您将找到所有需要的组件以收集传感器数据、联机至 NB IoT 网络,以及利用各种连网 IoT 装置的管理、储存及分析云端服务。

此入门套件提供两个基板解决方案。一种是以微控制器为基础的载板,另一种是可插式行动连网模块。做为主要的主机处理器,Avnet IoT 控制器板配备兼容于 ArduinoTM 的 R3 扩充插槽,还配备 ATmega2560 微控制器,以运行 16 MIPS 的 8 位 AVR RISC MCU 为基础,并包含 256KB 闪存、8 KB RAM、USB 端口、4 个 UART、5 个 SPI 及 1 个 I2C。

此款 NB IoT 扩充卡以 Quectel BC95/G NB IoT 调制解调器模块为基础,透过各种连接器、传感器及序列链接选项以支持主要与外部天线连接。





特色

Avnet IoT 控制板
• 相容于 ArduinoTM
• ATmega2560 MCU
  -16 MIPS
  -256 KB 闪存
  -8 KB RAM
•  3 个用户按钮与 3 个LED

Quectel BC95/G 扩充卡
• Quectel LTE Cal-NB 模块 (HiSilicon Hi1101)
• 2FF SIM 插槽
• Arduino 扩充卡连接器



主要组件

• Avnet IoT 控制板
• Quectel BC95/G NB IoT 扩充卡
• GPS 模块板
• T/H 传感器
• 快速入门卡



目标应用

• 行动 IoT
• 大楼自动化
• 工厂自动化
• 智慧农业
• 行动网络/网格网络桥接




方块图










▲回頁首
 
avnet.com/apac  
Copyright ©2018 Avnet, Inc. All rights reserved.