Avnet Asia Connect
 
 
在LPWAN市場,我們應該如何“下注”?





物聯網碎片化的應用場景正在催生出新的無線通訊技術:針對低速率、低功耗、遠距離、大量連接的物聯網應用,LPWAN(low-power Wide-Area Network,低功耗廣域網路)應運而生,並開始在市場上跑馬圈地。

在LPWAN市場上,一直膠著著三個不同的技術流派:一類是工作於未授權頻譜的協議,如最有代表性的LoRa技術;另一類是工作於授權頻譜下的技術,如3GPP支援的、這兩年風頭正勁的NB-IoT;最後一類是同樣工作於未授權頻譜中超窄頻段無線電的協議,如Sigfox。前者起步較早,在市場和生態鏈佈局上佔有先發優勢,而後者“出身”起點高,裹挾了一眾通信製造商和運營商的擁躉。所以關於三者優劣的爭論也一直不絕於耳,關於如何“站隊”的忠告也比比皆是。

從技術上看,NB-IoT和LoRa各具特點。基於蜂窩技術的NB-IoT比現有的網路增益20dB,覆蓋面積擴大100倍,一個磁區能夠支援10萬個節點連接,終端模組的待機時間可長達10年。而採用線性擴頻技術的LoRa靈敏度高,通信距離可大於15公里,而其接收電流僅10mA,睡眠電流低至200nA,每個閘道每天可以處理500萬次節點之間的通信,其定位精度可達5m。[Sigfox基於超窄頻段無線電,靈敏度高,通信距離在三種LPWAN技術中最遠(理論上30~50km)。此外,該技術功耗最低,其低位元速率傳輸特性可有效延長電池使用壽命。


  NB-IoT LoRa Sigfox
技術特點 蜂窩 線性擴頻 超窄頻段(UNB)無線電
網路部署 複用現有蜂窩基站 獨立建網 全球運營商獨立部署
頻段 運營商頻段 150MHz - 1GHz非授權頻段 868MHz - 920MHz未授權頻譜
傳輸距離 遠距離 遠距離(1-20km) 遠距離(3~10km (市區),30~50km (郊區))
速率 <100kpbs 0.3~50kpbs 0.1kpbs
連接數量 200k/cell 200k~300k/hub 200k~300k/hub
終端電池續航時間 約10年 約10年 約10年
模組成本 US$ 5~10 US$ 5  

表1,NB-IoT和LoRa技術特性對比


從發展的速度上看,過去的一年NB-IoT表現最為搶眼。特別是在2016年6月3GPP凍結NB-IoT的核心協議之後,其商用化的進程一直在提速。以推進NB-IoT最為堅決的中國為例,產業鏈動作連連:

• 政府層面:
  出臺了一系列檔,從標準技術研究、系統頻率規劃、行業應用推廣、政策環境優化等方面,推進NB-loT的部署和應用。
• 營運商層面:
  三家電信運營商都啟動了NB-loT的網路部署和試商用工作,中國電信計畫2017年完成31萬個基站的升級,
  中國移動計畫年內部署的基站超過14萬個。
• 應用層面:
  根據工信部的統計,目前國內NB-loT典型應用已達31個,其中ofo宣佈在共用單車中採用NB-loT,這樣“明星”企業的選擇
  無疑會對市場起到帶動作用。
• 技術層面:
  以華為為代表的NB-loT晶片密集發佈,快速拉低硬體成本,為NB-loT規模商用打下基礎。



圖1,ofo小黃車與華為、中國電信聯手推出了基於NB-IOT的智慧車鎖,成為NB-IOT一個標誌性的商用案例


面對NB-IoT咄咄逼人的攻勢,LoRa似乎一直是處於“守勢“,但其商用化進程並沒有停頓下來,而是根據自身技術特點以及前期市場探索,去尋找更精准的定位。與NB-IoT“通吃”的策略不同,現在的LoRa有意避開NB-IoT的鋒芒,更注重在一些特定應用上進行深挖。

比如與NB-IoT相比,LoRa在功耗和成本上優化的空間更大,所以LoRa就去主攻那些感測器資料傳輸通信不需要特別頻繁、或者無需特別QoS保證的應用。

再有,與需要運營商提供基礎設施的NB-IoT不同,LoRa最大的優勢就是使用者可以根據自己的需要快速部署——一個覆蓋10km x 10km、管理3000個節點的停車場網路,只需要部署6個LoRa,花2周時間即可搭建完成。特別是對於那些地處邊緣、電信運營商觸角難於抵達的地區(如農牧業相關應用),LoRa的市場說服力顯然更強。

還有,一些對於資料保護比較敏感的客戶,他們可能不希望將自己的資料先傳輸給運營商這樣的“外人”,所以他們部署自己“私有物聯網路”的願望,也會是LoRa的機會。



圖2,LoRa在南非Kruger國家公園被用於犀牛保護專案,顯示了其在蜂窩網路難於覆蓋地區的網路部署優勢


Sigfox是另一種LPWAN技術,它具有諸多優勢,在遠距離高效資料傳輸至關重要的物聯網應用領域頗受歡迎。Sigfox的實施成本低於NB-IoT和LoRa。此外,由於該技術資料速率最低,因此在3種技術中它擁有最低功耗。使用Sigfox的劣勢是在不同國家/地區需要使用不同的運營商,以及其單向通信(大多數情況下)。然而,對於需要廣闊覆蓋但資料傳輸不頻繁的應用,Sigfox仍是理想之選。水錶部署是一個很好的Sigfox部署示例。




圖3,水務諮詢公司“WaterGroup”已與Sigfox運營商Thinxtra就其智能水錶在澳大利亞和紐西蘭的部署簽署了五年合作夥伴關係。


有分析認為,未來NB-IoT和LoRa(以及其他未授權頻譜LPWAN,如Sigfox)之間的關係可能會從競爭,逐漸走向“競合”:NB-IoT頻寬更大,更適合大跨度覆蓋、資料傳輸頻繁、長期供電的應用場景;而LoRa則去重點覆蓋低功耗、低成本的應用場景需求——由此,一種可能的混合模式就是,一個區域使用者端的物聯網應用發生在LoRa上,繼而會通過NB-IoT在更大的“網”上進行資料傳輸。

總之,在LPWAN這個市場,各個技術之間的競逐將是一場馬拉松,而比賽才剛剛開始,現在斷言結果還為時過早。不過有一點是肯定的:在物聯網市場,“使用者導向”是一條鐵律,誰能俘獲更多用戶的心,誰就能夠笑到最後。


應用場景 應用特點 適合無線通訊
智慧電錶 低傳輸速率,不需要頻繁通信,安裝在人口密集的地區
的固定位置,電網供電對功耗不敏感
Sigfox
智慧農業 支援低功耗低成本的感測器,
地處偏遠,缺少蜂窩網路覆蓋
LoRa和Sigfox
智慧製造 需求多樣化,一些場景需要頻繁的通信及
高QoS,一些場景在需要低成本、低功耗感測器
NB-IoT和LoRa混合部署
智能建築 感測器通信不需要特別頻繁,對QoS要求不高,
可擕式的家庭式閘道可滿足需要
LoRa和Sigfox
零售終端 需要較頻繁和高品質的資料通信,
對於通信的時效性和低延遲要求較高
NB-IoT
物流追蹤 需要在特定場所部網,需要高速移動時通信,
大範圍跨區域追蹤
NB-IoT和LoRa混合部署

表2,不同應用場景的無線通訊部署建議







▲回頁首
 
avnet.com/apac  
Copyright ©2017 Avnet, Inc. All rights reserved.