Avnet Asia Connect
 
 
深入研发 LoRa





超长距低功耗数据传输技术 (Long Range,简称 LoRa) 的发展,为无线技术开启了崭新一页。这项技术让传感器和致动器得以进行长距低功耗数据通讯,因此大幅促进了 M2M 和 IoT 的开发工作,并为工程师开创前所未有的创新契机。

身为技术领域的卓越领导者,安富利开发出 LoRa Node Evaluation Kit,这是一款可靠的必备工具,有助于创新人士引领趋势、率先推出崭新设计。本套件以 Semtech SX1272 LoRa 收发器、低成本且低功耗的 STM32L072KB 32 引脚封装和入门级 Cortex M0+ MCU 为基础,是本公司深厚专业技术的结晶,更是长期致力推动联机设计的发展,而不负市场众望的成果。




特色

• 支援 920 或 868 MHz 带宽
• 符合 LoRaWAN 规格
• 针对广域 IoT 应用而开发的 LoRa 节点平台
• 于 Actility Thingpark 无线平台进行展示



主要组件

• SX1272/SX1276 - Semtech
• STM32L071 - STM
• B39921B3407U410 - Epcos



目标应用

• 计量 (水利、天然气和能源)
• 传感器节点
• GPS 追踪
• 穿戴式装置




方块图








▲回顶端
 
avnet.com/apac  
Copyright ©2017 Avnet, Inc. All rights reserved.